Establecimiento de la comunicación Ethernet
Consulte el manual del dispositivo antes de establecer la comunicación a través de Ethernet. La comunicación requiere un cable de red con conectores RJ45 estándar. Dependiendo del dispositivo, podría necesitar conectar un accesorio para habilitar la comunicación mediante este protocolo.
Configuración de la comunicación en WPS
En WPS, seleccione el puerto Ethernet en la ventana Propiedades > Configuración de la comunicación como se indica a continuación.

ℹ️ Nota: ¡NOTA! Apague el dispositivo antes de instalar accesorios o realizar conexiones.
Complete los campos de dirección IP, puerto TCP e ID de unidad con los valores configurados en el dispositivo. Puede usar el botón Probar para asegurarse de que el dispositivo se comunique con WPS usando esta configuración. Haga clic en Aceptar para completar la configuración de WPS.