Establecimiento de la comunicación serie USB
El puerto serie USB también se conoce como puerto COM virtual. El dispositivo debe estar ubicado a menos de 3 m del ordenador. Esta conexión se realiza mediante un cable USB. Controlador USB: Debe instalar el controlador USB FTDI, disponible en la carpeta USB_Driver\FTDI.
CFW300
1) Conexión del ordenador al dispositivo
La siguiente figura muestra cómo conectar un ordenador al dispositivo mediante USB.

2) Administrador de dispositivos de Windows
El Administrador de dispositivos de Windows indica el puerto serie conectado al dispositivo.
El nombre del ordenador en el Administrador de dispositivos es ilegible intencionalmente.

3) Configuración de comunicación WPS
En WPS, seleccione el puerto serie correcto en la ventana Propiedades > Configuración de comunicación, como se indica a continuación.

ℹ️ Nota: Apague el dispositivo antes de realizar las conexiones.
4) Conexión del dispositivo
- Inserte el conector mini-B del cable USB en el conector USB del dispositivo.
- Inserte el conector tipo A del cable USB en el puerto USB del ordenador.
- En el Administrador de dispositivos, compruebe qué puerto serie está conectado.
- Asegúrese de que la conexión serie esté seleccionada en la categoría Configuración de comunicación de la ventana Propiedades del recurso.
- El puerto serie y su configuración en WPS deben ser los mismos que aparecen en el Administrador de dispositivos de Windows donde está conectado el cable USB.
- Nunca modifique los valores de los parámetros P308, P310, P311 y P312 durante una conexión. Modificar estos parámetros provoca la pérdida instantánea de la comunicación entre el ordenador y el dispositivo.