Saltar al contenido principal

Estabelecendo Comunicação - Bluetooth Low Energy

O Bluetooth Low Energy (BLE) é um padrão de tecnologia sem fio adotado pelo Bluetooth SIG que permite que periféricos se comuniquem com baixo consumo de potência em curtas distâncias.

Certifique_se de que o produto suporta a comunicação BLE.

Se o computador não tiver tecnologia Bluetooth, use um Adaptador USB Bluetooth.

NOTA: Uma vez habilitado o Adaptador USB Bluetooth no computador, ele não pode ser removido ou substituído durante sua utilização. Durante a comunicação, os valores dos parâmetros BLE não devem ser alterados. Caso contrário, haverá perda de comunicação entre o dispositivo e o WPS.

Configurando o Sistema Operacional

1) Verificar o suporte Bluetooth

Certifique_se de que o suporte Bluetooth do Windows esteja habilitado:

O dispositivo que oferece suporte a conexões Bluetooth não está conectado.

Conecte o "dongle" Bluetooth e aguarde cerca de 30s. O ícone Bluetooth aparecerá:

O dispositivo que oferece suporte a conexões Bluetooth está conectado.

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Bluetooth e acesse "Mostrar Dispositivos Bluetooth" neste menu:

2) Parear o dispositivo no Windows

Ligue o adaptador Bluetooth e adicione um novo dispositivo BLE:

Escolha adicionar um dispositivo Bluetooth:

Aguarde cerca de 30 segundos ou até encontrar o produto na lista de dispositivos e selecione_o.

Digite o PIN correto (verifique no manual do usuário do produto). Deve ser o mesmo configurado no respectivo parâmetro Bluetooth do produto. Em seguida, clique em "Conectar":

Aguarde até que o status do dispositivo seja "Emparelhado":

NOTA: O dispositivo deve estar pronto para se comunicar.Se a janela mostrar um código de falha, reinicie_o e repita o procedimento de emparelhamento (retorne ao passo 2).

3) Configuração de comunicação no WPS

No WPS, selecione o Bluetooth na janela Propriedade > Configuração de comunicação da seguinte forma.

Clique no botão Escanear para o WPS descobrir dispositivos BLE; este processo leva cerca de 30s.

Selecione o dispositivo correto (produto) e clique no botão Testar para testar a conexão.

Se o WPS puder ler as informações do produto, a comunicação está configurada.

NOTA: Caso o produto não seja exibido na janela de comunicação, verifique a distância entre os equipamentos ou se o produto já está pareado com outro computador. Se o produto for exibido na janela de comunicação, mas não for possível se comunicar com ele, verifique se o produto foi emparelhado primeiro com o sistema operacional (passo 2) — isso é obrigatório.