Saltar al contenido principal

Nueva función: Equipos sin conexión

En el siguiente ejemplo, crearemos un nuevo recurso con el CFW300. Las ventanas pueden verse diferentes si configura otros dispositivos.

CFW300

  1. Botón/Opción de menú "Nuevo recurso"

En el menú Archivo, haga clic en "Nuevo recurso".

Nuevo recurso

También puede usar el atajo de teclado (Ctrl+Mayús+R) o el botón Nuevo recurso de la barra de herramientas: Nuevo recurso

2) Ventana "Nueva configuración"

Aparecerá una ventana para introducir el nombre de la configuración y el primer recurso que se creará. Introduzca los nombres en los campos correspondientes y haga clic en Siguiente.

Nueva configuración

3) Configuración de comunicación

La siguiente ventana configura las opciones de comunicación del dispositivo.

Configuración de comunicación

4) Seleccionar opciones de comunicación

Seleccione las opciones de comunicación correctas. Si selecciona un dispositivo, se cargará en la ventana su configuración de comunicación predeterminada. Verifique que la configuración de la ventana coincida con la del dispositivo; de lo contrario, actualícela según sea necesario.

Selección de opciones de comunicación

Nota: En este ejemplo, se utiliza el accesorio CFW300-CUSB, que aparece como un puerto serie USB (puerto COM virtual) en Windows.

Nota: Cuando el cable se conecta al ordenador/dispositivo, el Administrador de dispositivos de Windows muestra el nombre del puerto serie USB creado.

A continuación, haga clic en Siguiente.

5) Selección de dispositivo

La ventana muestra el dispositivo conectado al recurso creado. Para continuar, haga clic en Siguiente.

Selección de dispositivo

6) Importar desde WLP

Una nueva ventana le permite importar un proyecto de escalera CFW100 desarrollado en WLP (WEG Ladder Programmer).

Importar desde WLP

Haga clic en Finalizar para completar el asistente.

7) Árbol de configuración

Al finalizar estos pasos, el árbol de configuración debería ser similar a la siguiente imagen.

Árbol de configuración

8) Propiedades del recurso

La configuración se puede modificar posteriormente en Propiedades del recurso.

Propiedades del recurso

Nota: Dependiendo del dispositivo, pueden aparecer nuevas ventanas después de este paso, con la configuración inicial y los inicios guiados.