Saltar al contenido principal

Nova Configuração _ Equipamento Online

CFW300

No exemplo a seguir, vamos criar uma configuração com CFW300. As janelas poderão ser diferentes se forem configurados outros equipamentos.

1) Botão/Item de Menu Nova Configuração

No menu Arquivo, clique em Nova Configuração.

Nova configuração

Você também pode utilizar o atalho do teclado (Ctrl+Shift+C) ou o botão Nova Configuração da Barra de Ferramentas: Nova configuração icone

2) Janela Nova Configuração

Aparecerá uma janela para inserção do nome da configuração e do primeiro recurso a ser criado. Insira os nomes nos respectivos campos e clique em Próximo.

janela Nova configuração

NOTA! Esta janela permite a criação de um Recurso ou de uma Aplicação. Aplicação está restrita a algumas versões de produtos específicos. Consulte o manual do equipamento para mais informações sobre as Aplicações.

3) Configuração da Comunicação

A próxima janela define as opções de comunicação com o equipamento.

Configuração comunicação

4) Seleção das Opções de Comunicação

Escolha as opções corretas de comunicação.

Se você selecionar um equipamento, a configuração padrão de comunicação do equipamento será carregada na janela.

No entanto, verifique se a configuração da janela é igual ao do equipamento. Se não for, atualize esta janela de acordo com a configuração do equipamento.

Seleção das opções de comunicação

NOTA!

  • Neste exemplo, o acessório CFW300_CUSB está sendo utilizado, que no Windows aparece como uma porta serial USB (porta COM virtual);
  • Quando o cabo é conectado no microcomputador/equipamento, o gerenciador de dispositivos do Windows informa o nome da porta serial USB criada.

5) Testando a Comunicação

Você pode verificar se a comunicação está correta clicando no botão Testar desta janela.

O campo estado é atualizado. O equipamento conectado aparece no campo estado.

testando comunicação

Em seguida clique Próximo.

6) Seleção do Equipamento

A janela apresenta o equipamento que está conectado ao recurso criado.

Seleção de equipamento

7) Ler ID

Se você clicar no botão Ler ID, uma janela abrirá com as informações do equipamento. Clique OK para fechar.

Ler id

Para ir para a próxima etapa, clique Próximo.

8) Importar do WLP

Uma nova janela aparece onde é possível importar um projeto Ladder do CFW100 desenvolvido no WLP (WEG Ladder Programmer). Importar do WPL

Clique Finalizar para concluir o assistente.

9) Árvore de Configurações

Ao fim destes passos, a árvore com as configurações deve estar parecida com a da imagem a seguir.

Arvore de configurações

10) Propriedades do Recurso

As configurações realizadas no setup podem ser alteradas posteriormente em propriedades do recurso.

Propriedades do recuros

NOTA!:Dependendo do equipamento, novas janelas podem aparecer deste passo em diante, com configurações iniciais e start-ups orientados.