Saltar al contenido principal

Descarga de firmware

Nota: Esta función no permite descargar el firmware directamente de internet. Para usarla, deberá obtener el archivo binario de su proveedor o del soporte técnico.

WPS permite actualizar el firmware de algunos productos mediante la función "Descarga de firmware", accesible a través del menú "En línea" en la esquina superior izquierda.

Al hacer clic en "Descarga de firmware", se muestra un panel de interacción que permite configurar la comunicación con el dispositivo.

En la sección "Dispositivo", seleccione el dispositivo deseado en el campo "Predefinido", configure la capa física correspondiente y los ajustes de comunicación. Luego, utilice el botón "Probar", ubicado junto al campo "Conexión actual", para verificar que la comunicación funcione correctamente. El resultado se mostrará en el campo "Estado", que debería indicar "Dispositivo en línea" para que continúe el proceso de actualización del firmware. Una vez que tenga este estado, simplemente haga clic en el botón "Siguiente", ubicado en la esquina inferior derecha del panel de interacción. El proceso de actualización para cada dispositivo se puede seguir mediante una guía paso a paso disponible en la página "Descarga de Firmware", dentro de la sección específica de cada dispositivo. A continuación, encontrará una lista de instrucciones específicas para cada dispositivo:

  • ADW300
  • CFW100
  • CFW300
  • CFW300-2
  • CFW320
  • CFW500
  • CFW501
  • CFW503
  • CFW900
  • PLC200
  • PLC300
  • SCA06
  • SIW750
  • SSW900
  • SSW900-CETH-W
  • WECC300

ℹ️ Nota: Puede encontrar información adicional en Dispositivos Compatibles.