Saltar al contenido principal

Menu Popup _ Configuração

Visão geral

O menu popup da configuração disponibiliza diversas funções rápidas relacionadas à configuração selecionada.

Menu popup da configuração

Acesso rápido

As funções disponíveis no menu popup de configuração são:

  • Nova Configuração
  • Novo Recurso
  • Salvar Como...
  • Renomear...
  • Excluir
  • Exportar Binários para Download
  • Exportar Configuração
  • Abrir no Explorer
  • Imprimir
  • Propriedades

Nova Configuração

Consulte a seção Criando Nova Configuração para criar uma configuração.

Novo Recurso

Consulte a seção Criando Novo Recurso para criar um novo recurso.

Salvar Como

Para duplicar uma configuração, clique no item de menu Salvar Como... do menu popup.

No campo Nome, digite o novo nome da configuração.

  • Clique Ok para aceitar ou
  • Clique Cancelar para cancelar a operação.

Renomear

Para renomear uma configuração, clique no item de menu Renomear... do menu popup.

Preencha o campo Novo Nome.

_ Clique Ok para aceitar ou _ Clique Cancelar para cancelar a operação.

Excluir

Para excluir uma configuração, clique no item de menu Excluir do menu popup.

Uma mensagem solicitará confirmação para apagar a configuração.

  • Clique Ok para apagar ou
  • Clique Cancelar para cancelar a operação.

Exportar Binários para Download

O compilador do WPS gera arquivos binários a partir dos arquivos fontes existentes no recurso. Quando estes arquivos são transferidos para o equipamento, eles são interpretados e executados.

A funcionalidade de Exportar Binários para Download encapsula os arquivos binários em um arquivo no formato .bbp. Este arquivo .bbp pode ser redistribuído, mas o arquivo fonte original não será visualizado.

1) Exportar da Configuração (Menu Popup)

Clique com o botão direito sobre a configuração que contém o recurso a ser exportado e, no menu popup, clique em Exportar Binários para Download.

Exportar binários _ Passo 1

2) Exportar do Item de Menu

O item de menu Exportar Binários para Download também pode ser utilizado para exportar.

No menu Arquivo, clique em Exportar e depois em Exportar Binários para Download.

Exportar binários _ Passo 2

3) Seleção da Configuração

Uma janela do assistente de exportação abrirá, exibindo as informações do nome e caminho da configuração que contém o recurso a ser exportado.

Clique no botão ... para modificar esses dados.

Em seguida, clique em Próximo.

Exportar binários _ Passo 3

4) Seleção do Recurso

Em seguida, aparecerá uma tela de seleção do recurso que possuirá seus binários exportados para o arquivo.

Selecione o recurso desejado e clique em Próximo.

Exportar binários _ Passo 4

5) Erro ao Exportar

Se o recurso a ser exportado não tiver sido compilado anteriormente, uma mensagem de erro aparecerá.

Exportar binários _ Erro

Clique em Cancelar para sair.

Compile o recurso e volte ao passo inicial deste tutorial.

ℹ️ Nota: Sempre compile o recurso desejado antes de exportar seus arquivos binários.

6) Selecionar Opções

A próxima tela é semelhante à tela de download de recurso, permitindo que diversas opções de download sejam configuradas.

Consulte a seção Download para mais informações.

A última caixa de seleção define se estas configurações podem ser alteradas no momento do download dos binários.

Exportar binários _ Opções

ℹ️ Nota: As opções de download mudam conforme o recurso selecionado.

7) Localização do Arquivo Exportado

Por fim, uma última tela permite definir o nome do arquivo e sua localização. Clique no botão ... para modificar esses dados.

Esta tela permite também inserir uma senha de proteção para o arquivo. Caso desejado, marque a caixa de seleção e a insira.

Em seguida, clique em Finalizar.

Exportar binários _ Localização


Exportar Configuração

O WPS permite que as configurações sejam exportadas para um arquivo de backup no formato .bkp.

Isto facilita o envio de uma configuração a outra máquina.

Recomenda_se sempre utilizar este procedimento para evitar que os arquivos sejam corrompidos.

1) Exportar da Configuração (Menu Popup)

Clique com o botão direito na configuração a ser exportada e, no menu popup, clique em Exportar Configuração.

Exportar configuração _ Passo 1

2) Exportar do Item de Menu

O item de menu Exportar Configuração também pode ser utilizado para exportar.

No menu Arquivo, clique em Exportar e depois em Exportar Configuração.

Exportar configuração _ Passo 2

3) Seleção da Configuração

Uma janela do assistente de exportação abrirá, exibindo o nome e caminho da configuração a ser exportada.

Clique no botão ... para modificar esses dados.

Em seguida, clique em Próximo.

Exportar configuração _ Passo 3

4) Seleção do Recurso

Em seguida, aparecerá uma tela de seleção dos recursos que serão exportados para o arquivo.

Selecione os recursos que deseja exportar e clique em Próximo.

Exportar configuração _ Passo 4

5) Selecionar Opções

Por fim, uma última tela permite definir o nome do arquivo de backup e sua localização.

Clique no botão ... para modificar esses dados.

Esta tela permite também inserir uma senha de proteção para o arquivo. Caso desejado, marque a caixa de seleção e a insira.

Em seguida, clique em Finalizar.

Exportar configuração _ Opções

6) Aguarde até Finalizar

Na janela de saída, pode_se visualizar mensagens informando a geração da configuração exportada.

Exportar configuração _ Finalizar


Abrir no Explorer

Abre o Windows Explorer na pasta da configuração, permitindo ao usuário visualizar o conteúdo da pasta.

Imprimir

Selecione as opções desejadas na janela de impressão e confirme para imprimir ou cancele a operação.

Propriedades

Clique no item de menu Propriedades. Uma janela será apresentada com os seguintes itens:

  • Name: nome da configuração;
  • Path: rota da configuração;
  • Size: tamanho da configuração;