Saltar al contenido principal

Ventana de bienvenida

Este capítulo proporciona información básica para familiarizarse con el software.

Comenzaremos con la ventana de bienvenida.

La ventana de bienvenida aparece al iniciar el programa por primera vez.

En esta ventana están disponibles las siguientes opciones:

  • Monitorización rápida de parámetros
  • Nueva configuración
  • Abrir configuración
  • Importar configuración

También existe la opción Mostrar siempre la ventana de bienvenida, que se explicará a continuación.

El usuario también puede cerrar esta ventana, sin ejecutar ninguna de las opciones, y usar su propio flujo de trabajo.

La siguiente figura muestra la ventana de bienvenida de WPS.

Ventana de bienvenida de WPS

Monitorización rápida de parámetros

La monitorización rápida de parámetros permite ver y modificar parámetros en línea, pero no permite crear una nueva configuración ni guardar los parámetros en el ordenador.

1) Selección de función

Haga clic en la opción Monitorización rápida de parámetros.

Monitoreo Rápido

2) Configuración de Comunicación

La siguiente ventana configura las opciones de comunicación con el dispositivo.

Comunicación con el Dispositivo

3) Selección de Opciones de Comunicación

Seleccione las opciones de comunicación correctas.

Si selecciona un dispositivo, se cargará en la ventana su configuración de comunicación predeterminada.

Sin embargo, asegúrese de que la configuración de la ventana coincida con la del dispositivo. De lo contrario, actualice esta ventana según la configuración del dispositivo.

Selección de Comunicación

4) Prueba de Comunicación

Puede verificar que la comunicación sea correcta haciendo clic en el botón Probar en esta ventana.

El campo de estado se actualiza. El dispositivo conectado aparece en el campo de estado.

Probar comunicación

Luego haga clic en Aceptar.

5) Monitoreo en ejecución

Aparecerá una ventana con todos los parámetros del dispositivo.

El campo En línea muestra los valores reales de los parámetros del dispositivo; la mayoría de los parámetros son modificables. Los parámetros de solo lectura no se pueden modificar.

Monitoreo en ejecución

6) Cerrar ventana

Para finalizar el monitoreo, haga clic en el botón Cerrar en la ventana.

Monitoreo en ejecución

Nueva configuración

Crea una nueva configuración.

1) Selección de función

Haga clic en la opción Nueva configuración.

Nueva configuración

A partir de este paso, consulte Crear una nueva configuración para obtener más información.

Abrir configuración

Permite abrir una configuración creada previamente.

1) Selección de funciones

Haga clic en la opción Abrir configuración.

Abrir configuración

2) Abrir ventana de configuración

Una ventana muestra todas las configuraciones creadas.

Configuraciones creadas

3) Selección de configuración

Seleccione la configuración deseada y haga clic en el botón Abrir configuración.

Selección de configuración

4) Ventana de configuración

Se abre la configuración. En la ventana de configuración, puede ver la configuración y las funciones incluidas.

Ventana de configuración

Importar configuración

Importa una configuración generada previamente por WPS.

1) Selección de funciones

Haga clic en la opción Importar configuración.

Importar configuración

2) Ventana de importación

Haga clic en el botón ... para abrir la ventana de selección de archivos de copia de seguridad que contiene la configuración que desea importar.

Ventana de importación

3) Selección de archivos de copia de seguridad

Seleccione el archivo bkp que desea importar y haga clic en Abrir.

Selección de archivos BKP

4) Archivo BKP a importar

El campo Archivo de copia de seguridad se rellena con el archivo seleccionado en el paso anterior.

Haga clic en Siguiente para continuar.

archivo bkp a importar

5) Ubicación de la configuración

Haga clic en Finalizar para importar y completar el asistente.

Ubicar configuración

6) Configuración importada

La importación se puede ver en la ventana de resultados.

En la ventana de configuración, puede ver la configuración importada y sus recursos.

Configuración importada

Opción Mostrar siempre la ventana de bienvenida

La opción Mostrar siempre la ventana de bienvenida permite que la ventana se muestre siempre al iniciar WPS.

Esta opción se encuentra en la parte inferior de la ventana de Bienvenida.

Desmarque esta opción para evitar que la ventana de bienvenida se muestre la próxima vez que se inicie el programa.

Puede activar esta opción más adelante en Ayuda > Bienvenida.

Mostrar siempre bienvenida