Saltar al contenido principal

Nova Configuração _ Equipamento Offline

No exemplo a seguir, vamos criar uma configuração com CFW300. As janelas poderão ser diferentes se forem configurados outros equipamentos.

CFW300

1) Botão/Item de Menu Nova Configuração

No menu Arquivo, clique em Nova Configuração.

Nova configuração

Você também pode utilizar o atalho do teclado (Ctrl+Shift+C) ou o botão Nova Configuração da Barra de Ferramentas:

2) Janela Nova Configuração

Aparecerá uma janela para inserção do nome da configuração e do primeiro recurso a ser criado. Insira os nomes nos respectivos campos e clique em Próximo.

janela Nova configuração

NOTA! Esta janela permite a criação de um Recurso ou de uma Aplicação. Aplicação está restrita a algumas versões de produtos específicos. Consulte o manual do equipamento para mais informações sobre as Aplicações.

3) Configuração da Comunicação

A próxima janela define as opções de comunicação com o equipamento.

Configuração de comunicação

4) Seleção das Opções de Comunicação

Escolha as opções corretas de comunicação. Se você selecionar um equipamento, a configuração padrão de comunicação do equipamento será carregada.

Seleção de comunicação

Dependendo da camada física utilizada, será necessário rever esta configuração quando o equipamento for conectado ao WPS, em momento futuro. Por exemplo, se for utilizado o acessório CFW300_CUSB no CFW300, o Windows cria uma porta serial USB que é conhecida somente no momento da conexão do equipamento e microcomputador.

5) Testando a Comunicação

Neste momento não será possível testar a comunicação (equipamento não está conectado). Assim, clicando em Testar, o estado aparece como Equipamento offline.

Testando comunicação

6) Seleção do Equipamento

A janela apresenta o equipamento que está conectado ao recurso criado. Quando estiver offline, preencha as informações manualmente.

Seleção do equipamento

7) Ler ID

Se você clicar no botão Ler ID e como não há equipamento conectado, uma janela de falha será apresentada (falha de conexão do equipamento). Clique OK para fechar.

Configuração de comunicação

Para ir para a próxima etapa, clique Próximo.

8) Importar do WLP

Uma nova janela aparece onde é possível importar um projeto Ladder do CFW100 desenvolvido no WLP (WEG Ladder Programmer).

Configuração de comunicação

Clique Finalizar para concluir o assistente.

9) Árvore de Configurações

Ao fim destes passos, a árvore com as configurações deve estar parecida com a da imagem a seguir.

Configuração de comunicação wpshelp_quick_start_create_new_configuration_offline_09

10) Propriedades do Recurso

As configurações realizadas no setup podem ser alteradas posteriormente em propriedades do recurso.

Propiedades do recurso