Saltar al contenido principal

Menú emergente - Función

Descripción general

El menú emergente de recursos ofrece funciones rápidas relacionadas con el recurso seleccionado.

Menú emergente de recursos

Las funciones disponibles en el menú popup de recurso están listadas abajo:

  • Establecer como recurso principal
  • Nuevo recurso
  • Guardar como...
  • Renombrar...
  • Eliminar
  • Imprimir
  • Propiedades

Establecer como recurso principal

Cuando una configuración tiene varios recursos, el recurso en uso debe configurarse como principal. Para ello, seleccione Establecer como recurso principal en el menú emergente. Tras la operación, el recurso principal se mostrará en negrita en el árbol de configuración.

ℹ️ Nota: Recuerde siempre configurar el recurso con el que desea trabajar como principal para evitar errores de edición y descarga.

Nuevo recurso

Consulte la sección Crear un nuevo recurso para obtener más información sobre la creación de recursos.


Guardar como...

Para duplicar un recurso, haga clic en el elemento Guardar como del menú emergente.

Guardar como - Paso 1

En el campo Nombre, introduzca el nuevo nombre del recurso y haga clic en el botón Aceptar.

Guardar como - Paso 2

El nuevo recurso se puede ver en Configuración.

Guardar como - Paso 3


Cambiar nombre

Para cambiar el nombre de un recurso, seleccione Cambiar nombre..., complete el campo Nuevo nombre y confirme con Aceptar o Cancelar.


Eliminar

Para eliminar un recurso, seleccione Eliminar en el menú emergente. Se mostrará un mensaje de confirmación; haga clic en Aceptar para eliminar o Cancelar para cancelar.


Imprimir

Seleccione las opciones deseadas en la ventana de impresión y confirme para imprimir o cancelar la operación.


Propiedades

La opción Propiedades muestra varias categorías de configuración de recursos:

  • Configuración de comunicación
  • Copia de programa
  • Dispositivo
  • Información
  • Áreas de memoria

1) Configuración de comunicación

La categoría de configuración de comunicación permite:

  • Ajustar el nombre de host y el puerto del administrador de comunicación;
  • Ajustar el dispositivo (Equipo);
  • Ajustar la capa física;
  • Ajustar la configuración del puerto;
  • Ajustar los tiempos de comunicación;
  • Probar la comunicación (conexión actual); y
  • Ver el estado de la comunicación.

Configuración de comunicación

2) Copia de programa

Nota: Opción disponible para CFW300.

La categoría de copia de programa permite seleccionar el tipo de copia del programa de usuario desde la tarjeta de memoria al dispositivo, donde:

  • Permitir copia: permite copiar el programa de escalera a un módulo de memoria flash (CFW300-MMF);
  • Permitir solo una copia: permite copiar el programa de escalera a un módulo de memoria flash (CFW300-MMF), lo que permite cargarlo en otro dispositivo; pero no permite copiarlo desde este dispositivo a otro módulo de memoria flash; es decir, no permite copiar una copia;
  • No permitir copia: impide copiar el programa de escalera a un módulo de memoria flash (CFW300-MMF);

Copia del programa

3) Dispositivo

La categoría de dispositivo (o equipo) permite:

  • Cambiar la versión del firmware;
  • Seleccionar/eliminar accesorios;
  • Leer la identificación del equipo, mostrando el modelo y la versión del firmware.

Dispositivo

4) Información

La categoría de información permite ver/modificar datos de configuración como:

  • Autor;
  • Cliente;
  • Descripción.

Información

5) Áreas de memoria

La categoría "Áreas de memoria" permite modificar la cantidad de memoria (en bytes) asignada a cada sección de recurso.

  • Memoria asignada: Los cuadros de texto editables muestran información sobre la memoria asignada, lo que permite al usuario modificarla.
  • Memoria ocupada: Los cuadros de texto no editables muestran información sobre la memoria ocupada actualmente por el recurso cargado en el dispositivo.
  • Límites: Junto a estos cuadros, se muestra el rango de valores aceptables de memoria asignada para cada campo.

Al hacer clic en el botón "Asignada", se muestra un gráfico de la memoria asignada.

Al hacer clic en el botón "Ocupada", se muestra un gráfico de la memoria ocupada.

Áreas de memoria