Camino:  Novedades >

Novedades - Versiones Anteriores

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

WPS V3.00

 

Funcionalidades:

 

Incluido CFW900 V1.00.xx;
Incluido CFW700 v2.3x;
Incluido CFW500 v3.6x;
Incluido CFW300 v3.0x;
Incluido CFW100 v4.1x;
Incluido WECC300 v1.1x;
Incluido WECC300 v1.2x;
Incluido Enterprise v1.0x;
Incluido RUW100 v2.0x;
Incluido SIW600 v2.6x;
Incluido SIW600 v2.7x;
Incluido SIW700 v2.2x;
Incluido SIW750 v1.1x;
Incluido MVW-01 v3.0x;
Incluido MVW-01 v3.2x;
Incluido MVW-01 v3.3x;
Incluido MVW-01 v3.4x;
Incluido MVW-01 v3.5x;
Incluido MW500 v3.0x;
Incluido MVW3000 v1.1x;
Incluido MVW3000 v1.2x;
Incluido MVW3000 v1.3x;
Incluido MVW3000 v1.4x;
Incluido SSW7000 v1.1x;
Incluido SSW7000 v1.2x;
Incluido SSW7000 v1.3x;
Incluido SSW7000 v1.4x;
Incluido SSW7000 v1.5x;
Incluido SSW7000 v1.6x;
Incluido SSW7000 v1.7x;
Incluido WCW2200 v2.2x;
Incluido RTD v2.7x;
Incluido RTDW v1.0x;
Configurador y download DriveScan para CFW900;
Mejora del convertidor WLP para WPS;
Asistente de ECW500 Status;
Asistente de PSRW 1.1x;
Download de firmware para CFW500;
Download de firmware para MW500;
Download de firmware para WECC300;
Log de eventos para WCW2200;
Exportación de parámetros;
Mostrar el tipo de datos en la tabla de parámetros;
Importación de versiones de dispositivos (Ve's);
Trend: frecuencia de muestreo real, opción de pausa, le permite monitorear más canales.

 

Modificaciones:

 

Trend: corrección en el ajuste del zoom, mejora del rendimiento.

 

 

WPS V2.60

 

Funcionalidades:

 

Incluido ADW300 v1.00+;
Incluido CFW-05 v1.00+;
Incluido CFW-07 v2.00+;
Incluido CFW-08 v1.00+;
Incluido CFW-09 v1.20+;
Incluido CFW-09PM v10.00+;
Incluido CFW-11 v6.00+;
Incluido CFW-11M-G2 v1.10+;
Incluido CFW-11RB v1.10+;
Incluido CFW300 v1.00+;
Incluido CFW-300-2 v2.00+;
Incluido CFW700 v1.00+;
Incluido CFW701 v1.10+;
Incluido Corporate v1.00+;
Incluido CTW-04 v1.00+;
Incluido CTW900 v1.00+;
Incluido ECW500 v1.00+;
Incluido FAW700 v1.30+;
Incluido MVW-01 v1.40+;
Incluido MVW3000 v1.00+;
Incluido RUW100 v1.00+;
Incluido SCA-04 v1.00+;
Incluido SCA-05 2.10+;
Incluido SCW100 v1.00+;
Incluido SIW600 v2.50+;
Incluido SIW700 v1.80+;
Incluido SIW750 v1.00+;
Incluido SSW7000 v1.00+;
Incluido SSW900-CETH-W v1.10;
Incluido WCW2200 v1.10+;
Incluido WECC300 v1.00;
Añadida la opción de asistentes;
Añadida la Descarga de Firmware;
Añadido el Trace para MVW3000;
Añadidos los bloques en el ladder: MW_SRAMP y MW_Stop2;
Implementado Force I/O para el CFW100.

 

Modificaciones:

 

Mejoras en el Gerente de comunicación - WComm;
Correciones en el manual (ajuda);
Mejoras al compilar tareas;
Mejoras en resolución del Trace;
Añadidodirección Modbus en el tooltip del ladder;
Mejoras en la herramienta de búsqueda.

 

 

WPS V2.50

 

Funcionalidades:

 

Incluido CFW500 V1.10+;
Incluido CFW501 V1.30+;
Incluido MW500 V1.50+;
Incluido CFW-11 V1.00+;
Incluido SSW06 V1.30;
Incluido SSW07 V1.20;
Incluido SSW08 V1.30.

 

Modificaciones:

 

Correcciones en el manual (ayuda).

 

 

WPS V2.40

 

Funcionalidades:

 

Asistente de Configuración - CFW300, PSRW, SSW900;
Ventana de monitoreo de las principales señales - CFW300, SSW900;
Bloque CALL para PLC300 desde las versiones V3.41 y V4.11 (conforme modelo de hardware);
Driver USB que permite la comunicación con PSRW;
Sistema de búsqueda mejorado (incluye búsqueda de bloques, variables indexadas, textos).

 

Mejorías:

 

Correcciones en el manual (ayuda);
WComm (gerenciador de comunicación con soporte FTP);
Driver USB WEG con soporte para Windows 10 (x86 y x64) - incluye el build 1607 o más reciente;
Nuevas direcciones de marcadores para la configuración de LEDs de HMI (PLC300 V4.1X).

 

WPS V2.30

 

Funcionalidades:

 

Incluido CFW300 V1.0x y V1.2X;
Incluido PLC300 V3.3x;
Soporte para Windows 10 (x86 y x64);
Instalación automática del driver USB WEG;
Instalación automática del driver FTDI;
Ventana de bienvenida con acceso rápido a algunas funciones;
Configuración de la comunicación mejorada.

 

 

Mejorías:

 

Mejoras en el Trend: mejor desempeño y interfaz gráfica de tendencia;
Una mejor organización de los menús.

 

WPS V2.20

 

Funcionalidades:

 

Función para eliminar las variables no utilizadas
Función de búsqueda y reemplazo de variables en la función
Filtro de variables en la tabla de variables

 

Mejorías:

 

JRE (Java) incrustado en la instalación WPS
Las mejoras en el rendimiento del gráfico de tendencia
Mejoras en el diseño, iconos, ventanas, etc ......
Definición del recurso principal simplificada
Reestructuración de las acciones de los menús y acciones contextuales
Importación de configuración con validación del archivo .bkp
Ordenamiento de las configuraciones y recursos en orden alfabético
Apoyo bitfields en la tabla de parámetros
El monitoreo de los parámetros en el ladder

 

WPS V2.10

 

Funcionalidades:

 

PLC300 v2.30 con soporte para Hot Download y Watchdog
Importador/Convertidor proyectos WLP para WPS para equipos SCA06
Impresión completa de la configuración y recurso
Monitoreo de variables con la funcionalidad de copia de seguridad y restaurar el valor de las variables
Creado pantalla con información sobre el dispositivo conectado
Creado pantalla para mostrar información adicional de recursos, tales como autor, descripción y cliente

 

Mejorías:

 

Ayude a las WPS reescritos para todos los bloques de ladder
Ventana Selección variáves cambió a formato de tabla con opciones de filtro
Mover las variables de un bloque a otro en el editor ladder
Búsqueda variable con filtros
En el soporte estructuras se añadió manejo de varias variables a la vez y recordar el tipo de datos para futuras incorporaciones
Controlador USB con soporte para Windows 8.1

 

 

WPS V2.00

 

Funcionalidades:

 

Compatibilidad con SCA06 desde la versión de firmware v2.00, agregando funciones de los softwares SuperDrive G2 e WLP
PLC300 v2.10 con soporte a Strings

 

 

WPS V1.80

 

Funcionalidades:

 

PLC300 V2.00 Support (Hardware Version 2)
P_RAMP Block (Pulse Train)

 

 

WPS V1.70

 

Funcionalidades:

 

Cargar y descargar datos de las variables, esta función le permite conservar el valor de las variables durante la descarga del programa. Compatible con el firmware v1.70 o superior.
Exportación y download de los binarios
Creación de un componente de tipo "text input" en el editor de pantallas

 

Mejorías:

 

Gerenciamiento de proyectos:
oLa creación de múltiples configuraciones CANopen
oPosibilidad de asociar el ladder para un trabajo en la última etapa de su creación en el asistente
Editor Ladder:
oOptimización del editor de diagramas ladder, lo que reduce el uso de la CPU y la memoria
oArrastre una variable de la lista de variables a los argumentos de los bloques
oAumentar el tamaño del escalón del título
oAumentar el número de elementos por ESCALÓN
oDesconexión automática de la tag
oMuestra el nombre de las pantallas para configurar un botón F para llamar a la pantalla
Optimización en el monitoreo para reducir el tiempo de respuesta
La optimización en el compilador para la reducción de tiempo de compilación
Opción de sincronización de reloj con el equipo en el setup

 

Correciones:

 

Corrección durante la extracción del POU de tareas, donde los cambios no se guardan cuando otra acción no se realiza de forma secuencial
Corrección en el compilador cuando el mismo POU vinculada a más de una tarea
Corrección de bloqueo durante la carga de la tabla de variables, cuando los mismos son de un gran tipo de estructura
Corrección para aumentar el rendimiento durante la búsqueda de los campos de la estructura
Cuando el componente "numeric input" se configura como INT y contiene cifras decimales los valores límite no se están siendo compilados correctamente
Perdida de selección principal durante el cambio de versión de los recursos
Las teclas de función no funcionaban cuando se utiliza con variables de tipo BOOL con el tamaño más grande que 0 (cero), el compilador no estaba generando la dirección de memoria correcta para estas variables
SD Card contraseña se almacenaba incluso con la opción relacionada con discapacidades, el compilador no estaba comprobando la señal de la contraseña del SD Card
Durante la compilación en que no la variable no existe más, el compilador no mostraba el nombre de la variable con errores
Cuando dos nodos de variables de estructuras se ampliaron en la tabla variables al mismo tiempo una de las estructuras muestra los nombres de las variables como ???
Las variables incluidas en la muestra en el registro de eventos no estaban mostrando los valores correctos
Corrección de desvío funcional en el compilador cuando algún argumento de la USERFB era un miembro de una estructura o una instancia. En este caso el número de bits, que estaba examinando era el tamaño de toda la estructura, cuando el correcto debería ser sólo el tamaño de este miembro
Corrección de desvío funcional en el compilador cuando ladders distintos llamaban instancias USERFB con el mismo nombre, en ocasiones, el compilador fue invertir la llamada de USERFB. El compilador sobrescribia el archivo de argumentos de la USERFB, cuando el nombre de la instancia era la misma
No permitir la creación de carpetas y archivos relacionados con USERFB con nombres no válidos
Bloque edición de tipo de componente "texto" cuando éste llegue a su límite de tamaño
Compilación de alarma no muestra los nombres de las variables correctas en caso de errores de compilación
Corrección de la validación en la nueva creación de la tarea
Durante la compilación en el caso de las variables duplicadas, el compilador no mostraba el nombre de variable duplicado
Corrección en la comparación de los recursos, los archivos ladder no están sendo comparandos de la manera correcta, en determinadas situaciones no se detectan algunas pequeñas diferencias con la función

 

 

WPS V1.60

 

Funcionalidades:

 

Bloque del usuario USERFB
Comparación del recurso en la aplicación con el recurso del dispositivo
Download del setup del dispositivo y de la configuración de la CANopen
Nuevo editor de pantallas más rápido y fácil de utilizar
Opciones de habilitar y deshabilitar alarmas en el editor

 

Mejorías:

 

Gerenciamiento de proyectos:
o"Salvar como..." en la configuración y recurso
o"Buscar" para las variables en todo el recurso
oPropiedades de la carpeta de recursos
oEdición de miembros de la estructura
oindicación en los archivos abiertos en el editor para indicar si pertenecen a la selección principal
oDestaque en los programas no utilizados en ninguna tarea
oLink en la ventana de salida del compilador
Pantallas y alarmas:
oRedimensionamiento automático del componente Message
oTeclas de atajo en la edición de las alarmas
oImpresión de las pantallas con sus propiedades
Editor ladder:
oPermitir alterar tipos de contacto o bobina ya insertadas en el ladder
oCambio de las variables de salida de los contadores de BYTE para BOOL para utilización en contacto
Variables:
oPosibilidad de borrar múltiples variables de la ventana variables
oDeshabilitar la ventana de variables al cerrar o alterar la selección del recurso
oSelección de la dirección de la variable a través de la dirección Modbus

 

Correcciones:

 

Aumento del número de intentos antes de la presentación de los mensajes de error durante el monitoreo online
Corrección de la falla al grabar las variables renombradas. Luego de renombrar las variables, el botón salvar no estaba siendo habilitado y las alteraciones no estaban siendo grabadas
Alteración del estándar del archivo de importación de variables .csv para ";" envés de ",".
Bloqueo de la acción de renombrar en el grupo GLOBAL_IO
Alteración del tamaño del área de memoria máxima de las pantallas
Compilador presenta error cuando compila estructura con elemento inválido. Alteración para aceptar variables repetidas en el grupo GLOBAL_IO
Habilitados los tipos de datos de 32 bits (DWORD, DINT, UDINT, REAL) para las variables de red
Falla en la compilación de las variables del watchdog de las tareas start, stop y main
Falla en la compilación de variables String utilizando la sintaxis STRING# en los bloques ReadRecipe y WriteRecipe. Fue corregido para generar error en esta situación
Falla al utilizar el bloque STORE de una variable REAL para un miembro de una estructura REAL
Corrección de la falla al grabar las variables de monitoreo. Las nuevas variables creadas no estaban siendo grabadas
Corrección del orden de los campos numéricos en la tabla de variables. Al ordenar la columna de la tabla, los campos numéricos no quedaban ordenados correctamente
Bloqueo de la edición de las variables de sistema. Era posible editar la variable y duplicarla
corrección de la falla en la exportación del recurso. No estaban siendo copiados todos los archivos internos.
Corrección de la falla al importar recurso con la opción "sobrescribir" habilitada. La configuración no estaba siendo sobrescrita correctamente.
Corrección para remoción del borde de selección del componente tras copia del mismo en diferentes pantallas
Corrección para disminuir el consumo de memoria al cargar las pantallas
Problema en el alineamiento de las estructuras conteniendo el tipo de dato BOOL. Fue observado que el monitoreo del array de BOOL estaba presentando valores incorrectos
Corrección de la edición del array del bloque SDO_Write

 

 

WPS V1.50

 

Funcionalidades:

 

Upload de programa
Forzar E/S
Configuración de idioma del PLC300 en el setup
Opción de presentación de variables en las pantallas de alarma
Opción de llenado con ceros en los campos "Numeric Input" y "Numeric Output" en las pantallas de usuario
Opción de download:
oInicializar variables volátil y de salida
oParar/Iniciar la ejecución del programa automáticamente
Menú de comandos online para las operaciones de grabación y cargamento del programa, setup y firmware en el SD card, protegidos por seña.

 

Mejorías:

 

Impresión de los diagramas ladder

 

Correcciones:

 

Aumento del número de reintentos antes de la presentación de los mensajes de error durante el monitoreo online
Corrección de la falla al grabar las variables renombradas. Después de renombrar las variables el botón salvar no estaba siendo habilitado y las alteraciones no estaban siendo grabadas
Alteración del padrón del archivo de importación de variables .csv para ";" al envés de ",".
Bloqueo de la acción de renombrar en el grupo GLOBAL_IO
Alteración del tamaño del área de memoria máxima de las pantallas
Compilador presentaba error cuando compila estructura con elemento inválido. Alteración para aceptar variables repetidas en el grupo GLOBAL_IO
Habilitado los tipos de datos de 32 bits (DWORD, DINT, UDINT, REAL) para las variables de red
Fallo en la compilación de las variables del watchdog de las tareas start, stop y main
Fallo en la compilación de variables String utilizando la sintaxis STRING# en los blocs ReadRecipe y WriteRecipe. Fue corregido para generar error en esta situación
Fallo al utilizar el bloc STORE de una variable REAL para un miembro de una estructura REAL
Corrección del fallo al grabar las variables de monitoreo. Las nuevas variables creadas no estaban siendo grabadas
Corrección del orden de los campos numéricos en la tabla de variables. Al ordenar la columna de la tabla los campos numéricos no quedaban ordenados correctamente
Bloqueo de la edición de las variables de sistema. Era posible editar la variable y duplicarla
Corrección del fallo en la exportación del recurso. No estaban siendo copiados todos los archivos internos.
Corrección del fallo al importar recurso con la opción sobrescribir habilitada. La configuración no estaba siendo sobrescrita correctamente.
Corrección para remoción del borde de selección del componente después de la copia de componente en diferentes pantallas
Corrección para disminuir el consumo de memoria al cargar las pantallas
Problema en el alineamiento de las estructuras conteniendo el tipo de dato BOOL. Fue observado que el monitoreo de la matriz de BOOL estaba presentando los valores incorrectos
Corrección de la edición de la matriz del bloc SDO_Write

 

 

WPS V1.40

 

Funcionalidades:

 

WPS traducido a inglés y español
Centro de actualización

 

Correcciones:

 

Mover las variables entre los grupos por el editor ladder
Abrir administrador de archivos modbus

 

 

WPS V1.30

 

Funcionalidades:

 

Actualización Editor de Variables
Configuración de la Ethernet en Setup
Configuración de Estructuras
Configuración de Recetas
Configuración de Log de Eventos
Administrador de Archivos Modbus
Editor ladder:
oCambios en el Área de Trabajo
oUtilización de Literales
oUtilización de Arrays
oUtilización de Instancias y Estructuras
oArgumentos Opcionales para Bloques Funcionales
oNuevas Funcionalidades Copiar/Pegar
oNuevas Funcionalidades Monitoreo Online

 

Correcciones:

 

Optimización del editor ladder de modo de garantizar archivos ladder con hasta 200 rungs y consumo de memoria y cpu moderados, en la versión 1.20 del WPS, en esa situación se observaba lentitud y congelamiento.

 

PLC300:

 

Novedades y Correcciones del PLC300.

 

 

WPS V1.20

 

Comunicación con equipo PLC300 V1.2X,
Programación de tareas,
Alteración en las direcciones de marcadores para compatibilidad con Modbus,
Herramienta para importar/exportar proyectos,
Verificación de la versión de firmware del PLC300 en el download,
Parar/ejecutar programa como una acción global,
Persistencia del ambiente al salir,
Mejoras en la comunicación,
Opciones de download:
oInicializar variables retentivas
oLimpiar histórico de alarmas
oDownload del código fuente.