Durante la edición del ladder es necesario definir las variables utilizadas en los componentes ladder.
Dicha definición puede ser realizada directamente en el ladder y/o en el editor/lista de variables.
La tabla de variables debe ser activada a través del menú Ventana > Variables, conforme la figura a seguir.

En la ventana de edición de variables están disponibles los siguientes comandos:
- Adicionar una nueva variable
- Edita la variable seleccionada
- Remover la variable seleccionada
- Mueve la variable seleccionada de una fila arriba en la tabla
- Mueve la variable seleccionada de una fila a continuación en la tabla
- Cambia el nombre de la variable seleccionada
- Exporta variables de este grupo hacia un archivo
- Importa variables para este grupo de un archivo
Las variables de alcance (1) GLOBAL presentan los grupos (2), conforme la figura 1.

Figura 1: Editor de Variables para el Alcance GLOBAL
En esta área de variables globales, están disponibles los siguientes grupos:
| • | Constante: variables que almacenan valores constantes |
| • | Global: variables accesibles por todos los archivos Ladder |
| • | Global Retentivo: semejante al grupo Global pero con memoria retentiva* |
| • | Global de Sistema: variables previamente definidas con funciones del sistema |
| • | Global de Parámetro: variables del equipo accesibles por Ladder y IHM |
| • | Global de I/O: entradas y salidas físicas del equipamiento |
| • | Global de Red: variables previamente definidas para comunicación en red |
Las variables de alcance (1) LOCAL presentan los grupos (2) conforme la figura 2.

Figura 2: Editor de Variables para el Alcance “LOCAL”
En esta área de variables locales, están disponibles los siguientes grupos:
| • | Local: variables accesibles solamente por el ladder que está siendo editado |
| • | Local Retentivo: semejante al grupo local pero con memoria retentiva* |
|
¡NOTA! Una memoria retentiva mantiene su valor, incluso con el equipamiento apagado. |