Camino:  Programación > Variables >

Literales en la Rung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

En los bloques funcionales también es posible la entrada de valores literales conforme la figura a seguir.

 

Figura 1: Ejemplo de Programa

Figura 1: Ejemplo de Programa

 

Los valores literales son los que no están vinculados a ninguna variable, éstos se insertan en el esquema Ladder con su valor explícito.

En este ejemplo fue configurada la entrada PT del bloque TON con el valor 1000 que es un literal.

 

Para la entrada de literales deben ser usadas las siguientes convenciones:

 

Número entero no tiene punto.
oEj. 12, 1000, 1555
Números reales en punto fluctuante deben obligatoriamente tener punto.
oEj. 1.5, 2.25, 3.0
Números representados en hexadecimal obligatoriamente deben definir el tipo de dato.
oEj. BYTE#16#7F, WORD#16#3CF0, DWORD#16#00FF0088
Números representados en binario obligatoriamente deben definir el tipo de dato.
oEj. BYTE#2#1010_0000, WORD#2#0111_0000_0000_0001

 

wpshelp_common_fig_danger

¡ATENCIÓN!

En algunos bloques, por cuestiones de verificación de consistencia de datos, será necesario definir el tipo de dato del literal a través de notificación específica que tendrá las siguientes opciones: BOOL#, BYTE#, INT#, UINT#, DINT#, UDINT#, WORD#, DWORD# y REAL#. Ejemplo: WORD#17321