Navegación con el teclado
La navegación con el teclado en el peldaño se realiza con las teclas ,
,
,
. Con estas teclas, puede seleccionar los distintos elementos dentro del peldaño y también definir el punto de inserción para los nuevos elementos.
Como se mostró en el punto anterior, al insertar un elemento de contacto en el peldaño, este tendrá este aspecto:
Al pulsar las teclas de navegación, puede cambiar el punto de inserción de un nuevo elemento, como se muestra en las siguientes figuras:
-
La tecla
indica que el nuevo elemento se insertará antes del elemento seleccionado.
-
La tecla
indica que el nuevo elemento se insertará en paralelo al elemento seleccionado.
- La tecla
indica que el nuevo elemento se insertará en paralelo debajo del elemento seleccionado.
- La tecla
indica que el nuevo elemento se insertará después del elemento seleccionado.
Con el punto de inserción ya seleccionado, al pulsar la misma tecla en la dirección correspondiente, la selección se moverá al siguiente elemento, como se muestra en la siguiente figura:
Tecla
Tecla
Para elementos paralelos, navegamos por cada elemento individualmente con el teclado, como se muestra en el siguiente ejemplo:
En este caso, al insertar otro elemento, lo haremos en relación con el elemento seleccionado.
Si es necesario insertar un elemento en paralelo a un grupo de elementos, debemos usar la tecla G, que seleccionará el grupo de elementos, lo que nos permitirá definir el punto de inserción e insertarlo.
- Pulsando la tecla G:
- Insertando un contacto antes del paralelo:
Con cada pulsación de la tecla G, se selecciona el grupo inmediatamente superior al elemento/grupo seleccionado previamente y, al final, se regresa al elemento original. Por lo tanto, en algunas situaciones, es necesario pulsar la tecla G más de una vez. Con la tecla G, se pueden realizar múltiples operaciones de inserción, como se muestra en los siguientes ejemplos:
- Insertar un elemento paralelo al grupo de elementos del peldaño:
- Insertar un elemento en serie al grupo formado por elementos dentro de un paralelo: