Monitoreo en línea
Descripción general
Una vez compilado y cargado el programa Ladder en el dispositivo, puede iniciar la monitorización pulsando el botón Conectar dispositivo . En este punto, WPS v3.1X intentará establecer comunicación con el dispositivo para probar la conectividad.
La monitorización en línea representará gráficamente el estado lógico del programa Ladder. La siguiente figura muestra un ejemplo de monitorización en línea.
Figura 1 - Ejemplo de monitorización en línea
Para los bloques de función, los valores se mostrarán como se muestra en la siguiente figura:
Figura 2 - Valores de monitorización de bloques de función
Los valores de las variables se muestran sobre sus respectivas variables; los valores de instancia internos se muestran sobre el nombre del argumento correspondiente.
Escritura de variables
Para escribir variables, simplemente haga doble clic en la variable que desee escribir. Se abrirá un cuadro de diálogo para escribir valores, como se muestra en la siguiente figura.
Figura 3 - Escritura de variables
En este cuadro, escriba el valor deseado y pulse el botón Escribir para escribirlo. El botón Alternar alterna el valor escrito de 0 al valor actual y viceversa.
Supervisión de instancias
Para supervisar una instancia de un bloque de función, simplemente haga doble clic en la variable de instancia. Se abrirá un cuadro para la supervisión de instancias, como se muestra en la siguiente figura.
Figura 4 - Supervisión de instancias Para escribir en variables de instancia internas, simplemente haga clic en la línea correspondiente y utilice el cuadro de edición de valores y los botones Escribir y Alternar, como se mencionó en la sección anterior.
Supervisión de estructuras
Para las variables creadas a partir de estructuras definidas en el recurso, simplemente haga doble clic en la variable correspondiente. Se abrirá un cuadro similar al de la supervisión de instancias. Vea el ejemplo a continuación.
Figura 5 - Estructura definida en el recurso
Figura 6 - Variable creada con el tipo de dato de la estructura definida en el recurso

Figura 7 - Monitorización de la variable utilizada en el bloque WriteRecipe
Monitorización de arrays
Para las variables creadas con un tamaño mayor que cero, puede monitorizar todos los datos que contienen. Para ello, simplemente haga clic en la variable correspondiente y se abrirá un cuadro de monitorización. Vea el ejemplo a continuación.

Figura 8 - Variable creada con un tamaño mayor que cero, array
Figura 9 - Monitorización de la variable utilizada en el bloque MB_ReadRegister