Resumen
Todas las funciones de copiar, cortar y pegar están disponibles en el Editor de Escalera a través del menú Editar o los atajos de teclado correspondientes. Para realizar estas operaciones, debe tener un peldaño o un elemento seleccionado.
Copiar/Pegar un Elemento
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo copiar/pegar un elemento.
Figura 1 - Antes, elemento seleccionado y pulsando Ctrl+C
Figura 2 - Punto de inserción de destino seleccionado
Figura 3 - Después de pulsar Ctrl+V
Copiar/Pegar Múltiples Elementos
También puede copiar, cortar y pegar múltiples elementos seleccionados con el ratón o la tecla G. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo copiar/pegar múltiples elementos.
Figura 4 - Antes, grupo seleccionado y Ctrl+C presionado
Figura 5 - Después, temporizador seleccionado con el punto de inserción anterior y Ctrl+V presionado
Puede haber situaciones en las que no sea posible pegar, sin que se produzcan cambios en el escalón después del comando.
Copiar/Pegar Escalón
Los escalón se seleccionan para las operaciones de copiar, cortar y pegar solo con el ratón, como se muestra en las siguientes figuras.
Figura 6 - Con el ratón, desde el exterior derecho del escalón
Figura 7 - Con el ratón, desde el lado izquierdo del escalón
También es posible seleccionar varios escalón para estas operaciones.
El siguiente es un ejemplo de cómo copiar/pegar un escalón.
Figura 8 - Se selecciona el peldaño que se va a copiar y se presiona Ctrl+C
Figura 9 - El peldaño inmediatamente superior al pegado seleccionado
Figura 10 - Después de presionar Ctrl+V