Saltar al contenido principal

Novedades - Versiones anteriores

WPS V3.00 ## WPS V3.00 ### Características - Incluido CFW900 V1.00.xx - Incluido CFW700 v2.3x - Incluido CFW500 v3.6x - Incluido CFW300 v3.0x - Incluido CFW100 v4.1x - Incluido MW500 v3.0x - Incluido RUW100 v2.0x - Incluido WECC300 v1.1x - Incluido WECC300 v1.2x - Incluido WCW2200 v2.2x - Incluido Enterprise v1.0x - Incluido SIW750 v1.1x - Incluido SIW700 v2.2x - Incluido SIW600 v2.6x - Incluido SIW600 v2.7x - Incluido MVW-01 v3.0x - Incluido MVW-01 v3.2x - Incluido MVW-01 v3.3x - Incluido MVW-01 v3.4x - Incluido MVW-01 v3.5x - Incluido MVW3000 v1.1x - Incluido MVW3000 v1.2x - Incluido MVW3000 v1.3x - Incluido MVW3000 v1.4x - Incluido SSW7000 v1.1x - Incluido SSW7000 v1.2x - Incluido SSW7000 v1.3x - Incluido SSW7000 v1.4x - Incluido SSW7000 v1.5x - Incluido SSW7000 v1.6x - Incluido SSW7000 v1.7x - Incluido RTD v2.7x - Incluido RTDW v1.0x - Configurador y descarga de DriveScan para CFW900 - Mejora del convertidor de WLP a WPS - Asistente para el estado de ECW500 - Asistentes para PSRW 1.1x - Descarga de firmware para CFW500 - Descarga de firmware para MW500 - Descarga de firmware para WECC300 - Registro de eventos para WCW2200 - Exportación de parámetros - Mostrar tipo de datos en tabla de parámetros - Importación de versiones de dispositivos (Ve's) - Tendencia: tasa de muestreo real, opción de pausa, permite monitorear más canales ### Modificaciones - Tendencia: corrección en ajuste de zoom, mejora de rendimiento ## WPS V2.60 ### Características - Incluido ADW300 v1.00+ - Incluido CFW-05 v1.00+ - Incluido CFW-07 v2.00+ - Incluido CFW-08 v1.00+ - Incluido CFW-09 v1.20+ - Incluido CFW-09PM v10.00+ - Incluido CFW-11 v6.00+ - Incluido CFW-11M-G2 v1.10+ - Incluido CFW-11RB v1.10+ - Incluido CFW300 v1.00+ - Incluido CFW-300-2 v2.00+ - Incluido CFW700 v1.00+ - Incluido CFW701 v1.10+ - Incluido Corporate v1.00+ - Incluido CTW-04 v1.00+ - Incluido CTW900 v1.00+ - Incluido ECW500 v1.00+ - Incluido FAW700 v1.30+ - Incluido MVW-01 v1.40+ - Incluido MVW3000 v1.00+ - Incluido RUW100 v1.00+ - Incluido SCA-04 v1.00+ - Incluido SCA-05 2.10+ - Incluido SCW100 v1.00+ - Incluido SIW600 v2.50+ - Incluido SIW700 v1.80+ - Incluido SIW750 v1.00+ - Incluido SSW700 v1.00+ - Incluido SSW900-CETH-W v1.10 - Incluido WCW2200 v1.10+ - Incluido WEC300 v1.00 - Opción de asistentes añadida - Descarga de firmware añadida - Trace implementado para MVW3000 - Bloques de escalera añadidos: MW_SRAMP y MW_Stop2 - Forzar E/S implementado para CFW100 ### Modificaciones - Mejoras en Communication Manager - WComm - Correcciones en el manual (ayuda) - Mejoras en la compilación de tareas - Resolución de Trace mejorada - Dirección Modbus añadida en la información sobre herramientas de la escalera - Herramienta de búsqueda mejorada ## WPS V2.50 ### Características - Incluido CFW500 V1.10+ - Incluido CFW501 V1.30+ - Incluido MW500 V1.50+ - Incluido CFW-11 V1.00+ - Incluido SSW06 V1.30 - Incluido SSW07 V1.20 - Incluido SSW08 V1.30 ### Mejoras - Correcciones en el manual (ayuda) ## WPS V2.40 ### Características - Asistente de configuración - CFW300, PSRW, SSW900 - Ventanas de monitoreo de las principales señales - CFW300, SSW900 - Bloque CALL para PLC300 a partir de las versiones V3.41 y V4.11 (conforme el modelo de hardware) - Controlador USB para comunicación con PSRW - Sistema de búsqueda mejorado (incluye búsqueda por bloques, variables indexadas, textos) ### Mejoras - Correcciones en el manual (ayuda) - WComm (gestor de comunicación con soporte FTP) - Controlador USB WEG con soporte para Windows 10 (x86 y x64) - incluyendo build 1607 o posterior - Nuevas direcciones de marcadores para configuración de LED de HMI (PLC300 V4.1X) ## WPS V2.30 ### Características - Incluido CFW300 V1.0X y V1.2X - Incluido PLC300 V3.3X - Soporte para Windows 10 (x86 y x64) - Instalación automática de WEG Controlador USB - Instalación automática del controlador FTDI - Ventana de bienvenida con acceso rápido a algunas funciones - Configuración de comunicación mejorada ### Mejoras - Rendimiento e interfaz de gráficos de tendencias mejorados - Organización de menús mejorada ## WPS V2.20 ### Características - Función para eliminar variables no utilizadas - Función para buscar y reemplazar variables en el recurso - Filtro de variables en la tabla de variables ### Mejoras - JRE (Java) integrado en la instalación de WPS - Mejoras en el rendimiento de las tendencias - Mejoras en el diseño, iconos, ventanas, etc. - Definición de recurso principal simplificada - Reestructuración de acciones de menú y acciones sensibles al contexto - Importación de configuración con validación de archivo .bkp - Ordenación alfabética de configuraciones y recursos - Soporte para campos de bits en la tabla de parámetros - Monitoreo de parámetros en el ladder ## WPS V2.10 ### Características - PLC300 v2.30 con soporte Hot Download y Watchdog - Importador/Conversor de proyectos de WLP a WPS para el equipo SCA06 - Impresión completa de configuraciones y recursos - Monitoreo de variables con funcionalidad para hacer copias de seguridad y restaurar los valores de variables - Creada pantalla con información del dispositivo conectado - Creada pantalla para información adicional del recurso como autor, descripción y cliente ### Mejoras - Ayuda de WPS reescrita para todos los bloques ladder - Ventana de selección de variables cambiada a formato de tabla con opciones de filtro - Mover variables de un bloque a otro en el editor ladder - Búsqueda de variables con filtros - En la sección de estructuras, se agregó soporte para mover varias variables simultáneamente y recordar el último tipo de dato agregado para futuras incorporaciones - Controlador USB con soporte para Windows 8.1 ## WPS V2.00 ### Características - Soporte para SCA06 a partir de la versión de firmware v2.00, agregando las funciones del software SuperDrive G2 y WLP - PLC300 v2.10 con soporte para Strings ## WPS V1.80 ### Características - PLC300 V2.00 (Versión de hardware 2) - Bloque P_RAMP (genera tren de pulsos con rampa de frecuencia) ## WPS V1.70 ### Características - Carga y descarga de datos de variables, permitiendo preservar el valor de las variables durante la descarga del programa. Compatible con firmware v1.70 o superior - Exportación y descarga de binarios - Creación de un componente tipo Text Input en el editor de pantalla ### Mejoras - Gestión de proyectos: - Creación de múltiples configuraciones CANopen - Posibilidad de asociar el Ladder a una tarea en el último paso de su creación en el asistente - Editor de Ladder: - Optimización en el editor de diagramas Ladder, reduciendo el uso de procesador y memoria - Arrastrar y soltar variables desde la lista de variables a los argumentos del bloque - Aumento del tamaño del título del peldaño - Aumento del número de elementos por peldaño - Envoltura automática de etiquetas - Visualización de nombres de pantalla al configurar un botón de función para llamar a una pantalla - Optimización en la monitorización para reducir el tiempo de respuesta - Optimización en el compilador para reducir el tiempo de compilación - Opción de sincronizar el reloj con el reloj del ordenador en la configuración ### Correcciones - Corrección durante el borrado de la POU de la tarea, donde los cambios no se guardaban si no se realizaba otra acción posteriormente - Corrección en el compilador cuando la misma POU estaba asociada a más de una tarea - Se ha corregido un fallo durante la carga de la tabla de variables, que provocaba un fallo cuando se asocia con un tipo de estructura muy grande. - Se solucionó un problema para aumentar el rendimiento al buscar campos de estructura. - Cuando el componente de entrada numérica se configuraba como un entero y contenía dígitos decimales, los valores límite no se compilaban correctamente. - Pérdida de la selección principal al cambiar la versión del dispositivo. - Las teclas de función no funcionaban cuando se usaban con variables BOOL con un tamaño mayor que 0 (cero). El compilador no generaba la dirección de memoria correcta para acceder a las variables BOOL con un tamaño mayor que 0 (cero). - La contraseña de la tarjeta SD se guardaba cuando la opción estaba deshabilitada; el compilador no verificaba el indicador de habilitación de contraseña de la tarjeta SD. - En errores de compilación donde la variable ya no existe, el compilador no mostraba el nombre de la variable. - Cuando dos nodos de estructura de variable se expandían en la tabla de variables al mismo tiempo, una de las estructuras mostraba el nombre de la variable como ??? - Las variables muestreadas en el registro de eventos no mostraban sus valores correctamente. - Se solucionó un error funcional en el compilador cuando cualquier argumento de un USERFB era miembro de una estructura o instancia. En este caso, el número de bits considerados era el tamaño de toda la estructura, cuando el número correcto debería ser solo el tamaño de este miembro. - Se corrigió un error funcional en el compilador cuando diferentes archivos Ladder llamaban a USERFB con instancias con el mismo nombre. Ocasionalmente, el compilador invertía las llamadas a USERFB. Estaba sobrescribiendo el archivo de argumentos USERFB, cuando el nombre de la instancia USERFB era el mismo, estando en archivos diferentes - No permitir creación de carpetas y archivos relacionados con USERFB con nombres inválidos - Bloqueo en edición del componente Texto cuando alcanza su límite de tamaño - Al compilar alarmas, se mostraban nombres de variables erróneos en caso de error - Se corrigió la validación al crear una nueva tarea - Se corrigió durante la compilación en caso de variables duplicadas: el compilador no mostraba el nombre de la variable duplicada - Se corrigió en el recurso de comparación: los archivos Ladder no se comparaban correctamente, en situaciones específicas había pequeñas divergencias que no se identificaban ## WPS V1.60 ### Características - Bloqueo de usuario USERFB - Comparación del recurso en la aplicación con el recurso del dispositivo - Descarga de la configuración del dispositivo y configuración CANopen - Nuevo editor de pantalla, más rápido y fácil de usar - Opciones para habilitar y deshabilitar alarmas en el editor ### Mejoras - Gestión de proyectos: - Guardar como... en configuración y recurso - Búsqueda de variables en todo el recurso - Propiedades de la carpeta del recurso - Edición de miembros de la estructura - Indicación en archivos abiertos en el editor para indicar si pertenecen a la selección principal - Resaltado en programas no usados en ninguna tarea - Enlace en la ventana de salida del compilador - Pantallas y alarmas: - Redimensionamiento automático del componente Message - Teclas de acceso directo al editar alarmas - Impresión de pantallas con sus propiedades - Editor Ladder: - Permitir cambiar tipos de contactos o bobinas ya insertados en el Ladder - Cambiar variables de salida de contador de BYTE a BOOL para usar en contactos - Posibilidad de eliminar múltiples variables de la ventana de variables - Deshabilitar la ventana de variables al cerrar o cambiar la selección de recursos - Selección de la dirección de la variable a través de la dirección Modbus ### Correcciones - Aumento del número de reintentos antes de mostrar mensajes de error durante la monitorización online - Se solucionó el fallo al guardar variables renombradas. Después de renombrar variables, el botón guardar no se habilitaba y los cambios no se guardaban. - Cambió el archivo de importación de variables .csv predeterminado a ; en lugar de , - Bloqueó la acción de renombrar en el grupo GLOBAL_IO. - Cambió el tamaño del área de memoria máxima para pantallas. - El compilador presentó un error al compilar una estructura con un elemento inválido. - Cambiado para aceptar variables repetidas en el grupo GLOBAL_IO. - Habilitados tipos de datos de 32 bits (DWORD, DINT, UDINT, REAL) para variables de red. - Error al compilar variables de watchdog para tareas Start, Stop y Main. - Error al compilar variables String usando la sintaxis STRING# en los bloques ReadRecipe y WriteRecipe. Se ha corregido para generar un error en esta situación. - Error al usar el bloque STORE de una variable REAL para un miembro de una estructura REAL. - Se corrigió un error al guardar variables de monitoreo. Las variables recién creadas no se guardaban. - Se corrigió el orden de los campos numéricos en la tabla de variables. Al ordenar la columna de la tabla, los campos numéricos no se ordenaban correctamente. - Edición bloqueada de variables del sistema. Era posible editar la variable y duplicarla. - Se corrigió un error al exportar el recurso. No se copiaban todos los archivos internos. - Se corrigió un error al importar un recurso con la opción de sobrescritura habilitada. La configuración no se sobrescribía correctamente. - Se solucionó la eliminación del borde de selección del componente después de copiar el componente a diferentes pantallas. - Se solucionó la reducción del consumo de memoria al cargar pantallas. - Problema con la alineación de estructuras que contienen el tipo de datos BOOL. Se observó que el monitoreo de la matriz BOOL mostraba valores incorrectos. - Se solucionó la edición de la matriz de bloques SDO_Write ## WPS V1.50 ### Características - Carga de programa - Forzar E/S - Configuración del idioma PLC300 en la configuración - Opción para presentar variables en pantallas de alarma - Opción para llenar con ceros en los campos de Entrada numérica y Salida numérica en las pantallas de usuario - Opción de descarga: - Inicializar variables volátiles y de salida - Detener/iniciar la ejecución del programa automáticamente - Menú de comandos en línea para guardar y cargar el programa, la configuración y el firmware en la tarjeta SD, protegido con contraseña. ### Mejoras - Impresión de diagramas de escalera ### Correcciones - Aumento del número de reintentos antes de mostrar mensajes de error durante el monitoreo en línea - Se solucionó el error al guardar variables renombradas. Después de renombrar las variables, el botón guardar no se habilitaba y los cambios no se guardaban. - Se cambió el archivo de importación de variables .csv predeterminado a ; en lugar de ,. - Se bloqueó la acción de renombrar en el grupo GLOBAL_IO. - Se cambió el tamaño del área de memoria máxima de las pantallas. - El compilador presentó un error al compilar una estructura con un elemento inválido. - Se cambió para aceptar variables repetidas en el grupo GLOBAL_IO. - Se habilitaron tipos de datos de 32 bits (DWORD, DINT, UDINT, REAL) para variables de red. - Error al compilar variables de watchdog para las tareas Start, Stop y Main. - Error al compilar variables String usando la sintaxis STRING# en los bloques ReadRecipe y WriteRecipe. Se ha corregido para generar un error en esta situación. - Error al usar el bloque STORE de una variable REAL para un miembro de una estructura REAL. - Se corrigió el error al guardar las variables de monitoreo. Las variables recién creadas no se guardaban. - Se corrigió el orden de los campos numéricos en la tabla de variables. Al ordenar la columna de la tabla, los campos numéricos no se ordenaron correctamente. - Se bloqueó la edición de variables del sistema. Era posible editar la variable y duplicarla. - Se corrigió un error al exportar el recurso. No se copiaban todos los archivos internos. - Se corrigió un error al importar un recurso con la opción de sobrescritura habilitada. La configuración no se sobrescribía correctamente. - Se corrigió la eliminación del borde de selección del componente después de copiarlo a diferentes pantallas. - Se corrigió la reducción del consumo de memoria al cargar pantallas. - Problema con la alineación de estructuras que contienen el tipo de datos BOOL. Se observó que la monitorización de la matriz BOOL mostraba valores incorrectos. - Corrección de la edición de la matriz del bloque SDO_Write. ## WPS V1.40 ### Características - WPS traducido al inglés y español - Centro de actualizaciones ### Correcciones - Mover variables entre grupos usando el editor Ladder - Abrir el administrador de archivos Modbus ## WPS V1.30 ### Características - Actualización del editor de variables - Configuración de Ethernet en la configuración - Configuración de estructuras - Configuración de recetas - Configuración del registro de eventos - Administrador de archivos Modbus - Editor de escalera: - Cambios en el espacio de trabajo - Uso de literales - Uso de matrices - Uso de instancias y estructuras - Argumentos opcionales para bloques de función - Nuevas funciones de copia y pegado - Nuevas funciones de monitorización en línea ### Correcciones - Optimización del editor de escalera para garantizar archivos de escalera con hasta 200 peldaños y un consumo moderado de memoria y CPU. En la versión 1.20 de WPS, en esta situación, se producían lentitud y bloqueos. ## PLC300 - Noticias y correcciones de PLC300. ## WPS V1.20- Comunicación con equipos PLC300 V1.2X - Programación de tareas - Cambio en direcciones de marcadores para compatibilidad con Modbus - Herramienta para importar/exportar proyectos - Comprobación de la versión de firmware del PLC300 al descargar - Detener/ejecutar programa como acción global - Persistencia del entorno al salir - Mejoras en la comunicación - Opciones de descarga: - Inicializar variables retentivas - Borrar histórico de alarmas - Descarga de código fuente.