Saltar al contenido principal

Notas de la versión

(WPS-5337) Ayuda para los bloques SCALE, INTIME y INWEEKDAY

Incluye ayuda para los bloques SCALE, INTIME y INWEEKDAY del CFW500.

Actualizado el 1 de septiembre de 2025

(WPS-5604) Error de compilación de PLC201

Analizar y solucionar el problema de compilación con PLC201 1.5.x

Actualizado el 1 de septiembre de 2025

(WPS-5560) Actualizar la tabla de parámetros de W30 Smart EC-I v1.3x

Actualizar la información de la tabla de parámetros con la versión del firmware V1.31.

Actualizado el 29 de agosto de 2025

(WPS-5590) Valor incorrecto en el gráfico de tendencias

Corregir las lecturas de P160, WCW2200 V5.2x.

Actualizado el 28 de agosto de 2025

(WPS-5566) Implementar la importación de binarios descargables

Implementar la exportación e importación de binarios descargables para: PLC200 PLC201 RUW200 RUW201

Actualizado el 28 de agosto de 2025

(WPS-5557) Modificación del asistente de CMSW para la conversión de datos de uint16 a int16

Se solicita una modificación en el asistente de CMSW para que, durante la recopilación de datos sin procesar, los valores se conviertan automáticamente de uint16 a int16 antes de exportarlos al archivo CSV. Actualmente, los datos se recopilan directamente del registrador y se exportan sin modificaciones, lo que requiere el procesamiento manual posterior por parte del usuario. La conversión deseada debe seguir la lógica del complemento a 2, donde los valores iguales o superiores a 32768 deben ajustarse mediante la fórmula:

=SE(A1<32768;A1;A1-65536)

Es decir, restar 65536 a los valores mayores o iguales a 2^15. Esta modificación busca evitar errores de interpretación de datos y alinear el comportamiento del asistente con el script de recopilación de números de serie que ya se utiliza fuera de WPS. Actualizado el 27 de agosto de 2025

(WPS-5531) Problema de WPS con bloques READENC PLC200 V1.5.x

Consulte el problema reportado (archivo adjunto).

Actualizado el 27 de agosto de 2025

(WPS-5342) Configuración del bloque READENC4

Compruebe el almacenamiento de variables en el bloque READENC4. El bloque cambia aleatoriamente la posición de las variables durante la compilación, lo que provoca un error de compilación.

Actualizado el 27 de agosto de 2025

(WPS-5578) Actualización de W30 Smart EC-I V1.3x

Actualice la tabla de parámetros para la versión 1.3x. Agregue la versión de los archivos SAP.

Actualizado el 26 de agosto de 2025

(WPS-5486) Implementación en producción: Problema con el restablecimiento de USERFB

Implemente la solución implementada en [https://jiracloudweg.atlassian.net/browse/WPS-5482|https://jiracloudweg.atlassian.net/browse/WPS-5482|smart-link] en producción.

Actualizado el 22 de agosto de 2025

(WPS-5498) Inicio guiado: Versión CFW500

Se ha publicado la función de Inicio guiado en WPS 3.10. [~accountid:712020:185b9084-661c-484b-a79e-cfc917481b12] debería indicar en qué versiones estará disponible. Se ha publicado la función de Inicio guiado para todas las versiones de CFW500. Creo que la versión mínima es la 3.90 y la versión que se encuentra actualmente en las etapas finales es la 4.10.

Actualizado el 20 de agosto de 2025

(WPS-5553) Corregir la compilación de MVW01 G4

Analizar y corregir la compilación y descarga del ladder.

Actualizado el 19 de agosto de 2025

(WPS-5520) Crear una versión especial de Ve1.73.x para CFW900-II

Añadir una implementación de aplicación específica para 1.73.0.

Actualizado el 18 de agosto de 2025

(WPS-5481) Leer los registros de MVW-01 V3.5X

Evaluar y corregir el problema reportado con la lectura de registros.

Actualizado el 18 de agosto de 2025

(WPS-5522) Actualización de MVW3000G4 v3.2.x

Actualización a MVW3000G4 v3.2.x.

Actualizado el 14 de agosto de 2025

(WPS-5449) Corrección del rastreo de CFW-11

Analizar y corregir el problema con el rastreo.

Actualizado el 13 de agosto de 2025

(WPS-5493) El rastreo de CFW-11 V6.55 no escribe parámetros

Verificar el problema reportado con la escritura de P564, P550, P551 y P552 en el rastreo de CFW11 v6.55.

Actualizado el 13 de agosto de 2025

(WPS-5372) CFW-11 V6.5X

Corrección de la traducción de parámetros en CFW11 V6.5x: P0680, P0682, P0684, P0686 y P0692.

Actualizado el 13 de agosto de 2025

(WPS-5475) Mejora de la descripción emergente del rango de variables en ST

El rango de la variable GLOBAL_RETAIN está configurado incorrectamente en ST. Los valores correctos serían de 38000 a 39999 (como en Visual). Revise también los otros grupos GLOBAL_IO y GLOBAL_NETWORK (PLC201). !imagen-20250724-112501.png|ancho=720,alto=352,alt="imagen-20250724-112501.png"!

Actualizado el 12 de agosto de 2025

(WPS-5496) Crear la versión especial Ve1.73.x para el CFW900

Crear la estructura de la versión especial Ve1.73.x para el CFW900 […]

Actualizado el 11 de agosto de 2025

(WPS-5435) Actualizaciones de versiones para PLC200, PLC201, RUW200

Añadir/actualizar los archivos de actualización de firmware (.fw) correspondientes a: PLC200 V1.5.x, PLC201 V1.5.x, RUW200 V1.5.x. Editar (Bruno): Mientras tanto, hemos creado otra versión de firmware. Puede ignorar los binarios que adjunté en el correo electrónico y usar los binarios adjuntos en el problema (versión más reciente): [^RUW200-V1_05_05-U3 (939ba3c6-b40c-4ad8-9ee6-7d808a795996).bin] [^PLC201-V1_05_05-U3.bin] [^PLC200-V1_05_05-U3.bin]

Actualizado el 8 de agosto de 2025

(WPS-5360) Verificación de la actualización del firmware del ADC CFW300

Realice pruebas y corrija si es necesario.

Actualizado el 8 de agosto de 2025

(WPS-5362) Verificar la actualización del firmware del ADC CFW100/320

Realice pruebas y corrija si es necesario.

Actualizado el 8 de agosto de 2025

(WPS-5361) Verificar la actualización del firmware del ADC CFW500

Realizar pruebas y corregir si es necesario.

Actualizado el 6 de agosto de 2025

(WPS-5450) Iniciar el BIW800

Iniciar el producto BIW800.

Actualizado el 5 de agosto de 2025

(WPS-5474) Mejoras en la escritura de parámetros del PLC200

Cambiar la descripción de la información sobre herramientas para escribir parámetros a: "Escribir parámetros (Sin conexión > En línea)" y "Leer parámetros (En línea > Sin conexión)". Cambiar la descripción de la casilla de descarga de parámetros de "Descargar configuración (Parámetros)" a "Descargar configuración (Parámetros de la columna Sin conexión). Después de escribir parámetros individuales del PLC200/RUW, escribir también el valor 1 en el parámetro P204.

Actualizado el 1 de agosto de 2025

(WPS-5416) Revisar el registro de eventos - WCP Corporate

Analizar y corregir los problemas reportados en el registro de eventos. WCP Corporate V4.0X.

Actualizado el 14 de julio de 2025

(WPS-5444) Versión Corporate V4.0X

Versión Corporate V4.0X

Actualizado en julio 14 de julio de 2025

(WPS-5446) Versión CFW-11 V6.7X

Versión CFW11 v6.7X en WPS 3.10

Actualizado el 14 de julio de 2025

(WPS-5443) Versión CFW900 1.71.0 (CANOPEN)

Versión CFW900 1.71.0 (Versión especial)

Actualizado el 14 de julio de 2025

(WPS-5431) CANopen PLC201: Permite enviar error de escalera

Se evalúa un problema reportado al compilar un programa con un archivo CANopen de versión no válida. Se compila con error y se permite el envío al dispositivo.

Actualizado el 10 de julio de 2025

(WPS-5397) Versión SIW610 V1.02.00

Publicar SIW610 Versión V1.2.x en WPS.

Actualizado el 4 de julio de 2025

(WPS-5417) Parámetros de usuario retentivos de MVW01G4

Cambio de versión a MVW01 G4.

Actualizado el 3 de julio de 2025

(WPS-5376) Cambio del mensaje de advertencia al descargar mediante WPSCAN PLC201

Cambie el mensaje "El dispositivo no admite la descarga en WPSCAN" a "PLC201 no admite la descarga en WPSCAN". Descargue la configuración de CANopen mediante la acción Descargar recurso (F8) en WPS. !image-20250623-122420.png|width=629,height=416,alt="image-20250623-122420.png"!

Actualizado el 3 de julio de 2025

(WPS-5336) Nuevo modelo de datos de registro para los VE CFW900

Publicar el nuevo modelo de datos para el VE CFW900 (o CFW900 1.11.xx+)

Actualizado el 18 de junio de 2025

(WPS-5363) Actualizar la información del dispositivo

Actualizar la información del dispositivo en la Ayuda de WPS.

Actualizado el 13 de junio de 2025

(WPS-5359) Publicar el nuevo firmware para PLC20x RUW200

Publicar los archivos de actualización del firmware con las correcciones de errores del dispositivo.

Actualizado el 13 de junio de 2025

(WPS-5291) CLONACIÓN - Correcciones de inicio guiadas

Revisar el informe de validación y evaluar las correcciones realizadas, así como las mejoras identificadas: * (WPS) Diversas correcciones de texto, configuración de fecha, internacionalización, estética, entre otras; (/) * (WPS) Revisar la necesidad de listar todos los dispositivos al ingresar al inicio a través de la pantalla de inicio; * (WPS) Error de instancia de inicio múltiple; (/) * (WPS y producto) Necesidad de versionar archivos JSON por versión de firmware de la unidad; * (WPS) Excepciones en la desconexión mientras se escriben parámetros; * (Producto) Revisar el bit de estado de la unidad relacionado con el estado de "giro"; * (Producto) Revisar el texto del control "Escala". Adaptarlo a lo que está en el manual; * (Producto) Evaluar la necesidad de configurar el codificador antes de proceder con el inicio; * (WPS y producto) Evaluar el permiso de escritura manual para el autoajuste, insertar un botón para guardar; * (WPS) Probar el autoajuste; (/) * (Producto) Parámetros Ke faltantes en la configuración del autoajuste síncrono/vectorial; * (IT/Motores) Problemas que involucran la API del motor: solicitudes fallidas, retornos vacíos y/o incorrectos; * (WPS/Producto) Evaluar el manejo de retornos de API vacíos → agregar un mensaje de validación al script. Actualizado el 12 de junio de 2025

(WPS-5352) Corrección del bloque STORE_PARAM

Corrección del bloque STORE_PARAM, en conflicto con STORE (V1)

Actualizado el 12 de junio de 2025

(WPS-5258) Recompilar la configuración de CANopen al editar

Tras compilar el programa en WPS y realizar cambios en WPScan (como modificaciones en la configuración de CAN), el sistema no reconoce automáticamente estos cambios. Cuando el usuario intenta descargarlo al PLC, WPS continúa sin recompilar el programa, lo que resulta en la ausencia de los últimos cambios realizados en WPScan. Este comportamiento puede generar inconsistencias en los proyectos, ya que los cambios realizados en WPScan no se aplican al PLC.

Actualizado el 6 de junio de 2025

(WPS-5256) Error en la selección del maestro de configuración CANopen

Al crear una segunda configuración CANopen, no es posible volver a seleccionar la primera como maestra. Este comportamiento se ha verificado con PLC201 y PLC300.

Actualizado el 6 de junio de 2025

(WPS-5313) Error al usar la copia de seguridad con recetas

Evaluar y corregir el problema reportado.

Actualizado el 6 de junio de 2025

(WPS-5306) Actualizar la tabla de Office v3.1X

Actualizar la tabla de parámetros de Office v3.1X

Actualizado el 27 de mayo de 2025

(WPS-5295) Problemas al visualizar EngScope

Analizar y corregir la pantalla de EngScope, canal 0.

Actualizado el 22 de mayo de 2025

(WPS-5289) Cambio en el patrón de comunicación

Actualizar el patrón de comunicación para MVW3000G4

Actualizado el 22 de mayo de 2025

(WPS-5286) Conversión de la versión del producto

Corregir la inconsistencia al convertir la versión de un recurso

Actualizado el 22 de mayo de 2025

(WPS-5288) Corrección del seguimiento MVW01

Analizar y corregir Problema con Trace.

Actualizado el 21 de mayo de 2025

(WPS-5272) SSW7000 no abre los parámetros

Problema al abrir los parámetros de SSW7000. Todas las versiones en WPS 3.10.

Actualizado el 15 de mayo de 2025

(WPS-5250) CFW11M-G2 V1.60

Añadir CFW11M G2 V1.60

Actualizado el 9 de mayo de 2025

(WPS-5247) Actualizar certificado - WPS

Actualizar según la documentación.

Actualizado el 8 de mayo de 2025