Saltar al contenido principal

Edición en Rung

Los elementos de escalera insertados en el peldaño requieren la definición de variables para cada argumento.

Variables no declaradas

Figura 1 - Variables no declaradas en elementos y bloques

ADVERTENCIA: A partir de la versión 1.30 de WPS, los argumentos de salida para los bloques de función pueden ser opcionales. Estos argumentos no se inicializan con la declaración y pueden omitirse si no son necesarios en la lógica de escalera.

Para definir una variable para el argumento, debe acceder al modo de edición de argumentos. Esto se puede hacer de dos maneras:

1) Con el ratón

Haciendo doble clic con el ratón directamente sobre el argumento.

2) Con el teclado

Pulsando la tecla F2.

Para elementos con un solo argumento, al pulsar la tecla F2 se accede directamente al modo de edición de argumentos. Para elementos con más de un argumento, seleccione el argumento con las flechas y presione F2 de nuevo.

Al acceder al modo de edición, el elemento tendrá un aspecto similar al de la siguiente figura:

Asignación de variables

Figura 2 - Asignación de variables

En este punto, se habilitará un cuadro de edición para que pueda introducir el nombre de la variable.

Al pulsar el botón Editar, aparecerá una ventana para crear una nueva variable:

Creación de una nueva variable

Figura 3 - Creación de una variable si su etiqueta no está definida

En esta ventana, debe definir las siguientes opciones para la variable:

  • Ámbito: si pertenece al ámbito GLOBAL o LOCAL
  • Grupo: a qué grupo del ámbito seleccionado pertenece la variable
  • Nombre: identificación de la variable
  • Tamaño: número de elementos del array* relacionados con la variable
  • Tipo de dato: tipo numérico de la variable

Si ya existen variables definidas para el tipo compatible con el elemento Ladder, aparecerá un cuadro de selección con estas variables junto con el cuadro de edición. Para seleccionar la variable deseada, utilice las teclas de flecha arriba y abajo para navegar por las variables y, una vez seleccionada, pulse Intro.

Selección de variables

Figura 4 - Selección de variables mientras se escribe