Skip to main content

Guia rápido FTP

O primeiro passo é instalar o WPS, através do arquivo instalador disponibilizado no site http://www.weg.net.

Anotar a pasta aonde o WPS foi instalado (geralmente C:\WEG\WPS 3.10\ )

O WComm é um módulo do WPS, que vem configurado por padrão para acessar o PLC300 através da porta USB, disponibilizando acesso a partir da pasta /PLC300/ no SD Card (conectado ao PLC300).

O serviço FTP inicia desativado, sendo necessário ativá-lo: as instruções estão no capítulo Configuração.

Quando habilitado, o serviço de FTP do módulo WComm utiliza a configuração padrão. Para modificar a configuração, execute os passos indicados a seguir.

Caso o arquivo de configuração seja danificado, será necessário desinstalar e reinstalar WPS. Portanto, de início, recomenda-se modificar somente o tipo de conexão, para depois efetuar demais mudanças na configuração.


Modificando o tipo de conexão

  • Utilizando um editor de texto básico (Bloco de Notas), editar o arquivo de configuração na pasta aonde o WComm foi instalado, geralmente C:\WEG\WPS 3.10\wps\modules\gateway\conf\users.properties.

  • No WComm, clique no botão para testar a comunicação, certificando-se que o PLC300 está acessível:

  • Selecione e copie o texto da conexão conforme indicado na imagem acima.

  • No arquivo users.properties, modificar a variável de conexão, substituindo pelo valor copiado:

    • De ftpserver.user.admin.connection=USB/@0
    • Para: ftpserver.user.admin.connection=Ethernet/Modbus-TCP/192.168.0.10:502/@1

Esta instrução determina o tipo de comunicação que será utilizado quando acessar o serviço FTP com usuário administrador (admin).

No arquivo de configuração existem exemplos para as três possíveis opções de configuração da conexão: USB, Serial e Ethernet.

Os exemplos iniciam com o caracter #, e sua alteração não interfere no funcionamento do aplicativo (desde que mantido o caracter # no início da linha).

  • Salvar as alterações no arquivo users.properties.

  • Fechar * o WPS.

  • Abrir * o WPS, que irá carregar a nova configuração do WComm.


Acessando informações

  • WComm possui dois perfis de usuário:

    • admin - tem acesso de leitura e escrita ao SD Card. Pode criar, ler e excluir subpastas e arquivos.
    • anonymous - tem acesso para leitura de arquivos do SD Card.
  • Restrições:

    • Não é possível executar (abrir) arquivos diretamente do SD Card, é necessário copiar o arquivo para uma pasta e então executá-lo.
    • O cliente de FTP deve permitir apenas o envio de um arquivo por vez: não é possível selecionar vários arquivos para transferência (multiseleção). Copiar um a um.
  • Certifique-se que o PLC300 esteja comunicando com o WComm

  • Acessar serviço FTP com usuário admin:

    • Em um aplicativo cliente de FTP, informar este endereço para conexão: ftp://admin@localhost:2221.
    • Quando solicitado, informar usuário admin e senha weg.
    • O conteúdo do SD Card será apresentado na tela. Caso não haja SD Card no PLC300 o sistema apresentará erro.

Também é possível efetuar login com usuário anonymous. Para isso, repita os passos do item acima, utilizando o caminho ftp://anonymous@localhost:2221


Desabilitando ou Habilitando usuários

  • Utilizando um editor de texto básico (Bloco de Notas), editar o arquivo de configuração na pasta aonde o WPS foi instalado, geralmente em C:\WEG\WPS 3.10\wps\modules\gateway\conf\users.properties.

  • No arquivo users.properties, modificar a variável ftpserver.user.anonymous.enableflag, substituindo o valor conforme indicado:

    • De: ftpserver.user.anonymous.enableflag=true
    • Para: ftpserver.user.anonymous.enableflag=false

Esta instrução habilita (true) ou desabilita (false) o usuário anonymous.

Também é possível mudar a configuração do usuário admin, porém não é recomendado.

  • Salvar as alterações no arquivo user.properties.

  • Fechar * o WPS.

  • Abrir * o WPS, que irá carregar a nova configuração do WComm.


Alterando a pasta raiz

  • Utilizando um editor de texto básico (Bloco de Notas), editar o arquivo de configuração na pasta aonde o WPS foi instalado, geralmente em C:\WEG\WPS 3.10\wps\modules\gateway\conf\users.properties.

  • No arquivo users.properties, modificar a variável ftpserver.user.admin.homedirectory, substituindo o valor pelo novo caminho, por exemplo:

    • De: ftpserver.user.admin.homedirectory=/PLC300/
    • Para: ftpserver.user.admin.homedirectory=/PLC300/0001/
    • Esta instrução ftpserver.user.admin.homedirectory modifica a pasta raiz disponibilizada pelo serviço FTP quando acessado pelo usuário admin.
  • Também é possível mudar a configuração do usuário anonymous. Para utilização do mesmo caminho que está no exemplo acima, a configuração será:

    • De: ftpserver.user.anonymous.homedirectory=/PLC300/
    • Para: ftpserver.user.anonymous.homedirectory=/PLC300/0001/
  • Salvar as alterações no arquivo user.properties.

  • Fechar * o WPS.

  • Abrir * o WPS, que irá carregar a nova configuração do WComm.


Alteração de senha

  • Informações sobre o procedimento para alteração de senha e outras configurações disponíveis no capítulo Configuração.