Pular para o conteúdo principal

Editando na Rung

Os elementos Ladder inseridos na rung necessitam que variáveis sejam definidas para cada argumento.

Variáveis sem declaração

Figura 1 - Variáveis sem declaração nos elementos e blocos

ATENÇÃO: A partir da versão 1.30 do WPS os argumentos de saída dos blocos funcionais podem ser opcionais. Os argumentos em questão não serão inicializados com a declaração e poderão ser omitidos caso não necessitem ser utilizados na lógica Ladder.

Para definir uma variável para o argumento é necessário entrar no modo de edição do argumento, feito através de duas maneiras:

1) Pelo mouse

Executando um duplo clique do mouse diretamente no argumento.

2) Pelo teclado

Pressionando-se a tecla F2.

Para elementos com apenas um argumento, pressionar a tecla F2 entra no modo de edição de argumento diretamente. Para elementos com mais de um argumento, selecione o argumento através das teclas direcionais e então pressione novamente F2.

Ao entrar no modo de edição, o elemento aparecerá similar à figura abaixo:

Atribuindo variáveis

Figura 2 - Atribuindo as variáveis

Neste momento, uma caixa de edição estará habilitada para que você entre com o nome da variável.

Ao pressionar o botão Editar, uma janela para criar a nova variável será exibida:

Criando nova variável

Figura 3 - Criando a variável se o seu tag não está definido

Nesta janela você deverá definir as seguintes opções para a variável:

  • Escopo: se pertence ao escopo GLOBAL ou LOCAL
  • Grupo: a qual grupo do escopo selecionado a variável pertence
  • Nome: identificação da variável
  • Tamanho: número de elementos do array* relacionado à variável
  • Tipo de Dado: tipo numérico da variável

Caso já existam variáveis definidas para o tipo compatível com o elemento Ladder, uma caixa de seleção com essas variáveis aparecerá em conjunto com a caixa de edição. Para selecionar a variável desejada, use as teclas direcionais para baixo e para cima para navegar pelas variáveis e, após estar com a variável desejada selecionada, pressione Enter.

Selecionando variáveis

Figura 4 - Selecionando variáveis ao digitar