Saltar al contenido principal

Campos

Al definir una variable mediante la lista de variables, se deben definir algunos datos para las variables. Los siguientes elementos presentarán estos datos según el grupo al que pertenece la variable.

Local y Retentivo Local

Local y Retentivo Local

  • Etiqueta: ID de la variable
  • Tamaño: Número de elementos del array relacionados con la variable
  • Tipo de dato: Tipo numérico de la variable
  • Valor inicial: Valor que se cargará en la variable durante la inicialización del dispositivo
  • Comentario: Comentario de la variable en el idioma seleccionado

Constante

Constante

  • Etiqueta: ID de la variable
  • Tipo de dato: Tipo numérico de la variable
  • Valor: Valor constante de la variable
  • Comentario: Comentario de la variable en el idioma seleccionado

Global y Retentivo Global

Global y Global Retentivo

  • Etiqueta: ID de la variable

  • Tamaño: Número de elementos del array relacionados con la variable

  • Tipo de dato: Tipo numérico de la variable

  • En: Define a qué área de memoria global accede la variable

  • Dirección: Dirección relacionada con el área de memoria global. Si no se establece (está vacía), el compilador definirá automáticamente su dirección.

  • Bit: Para un tipo de dato booleano, es necesario definir el bit al que accede (0 - 7)

  • Valor inicial: El valor que se cargará en la variable durante la inicialización del dispositivo

  • Comentario: Comentario de la variable en el idioma seleccionado

  • Modbus: Dirección Modbus

Sistema

Sistema

  • Etiqueta: Identificación de la variable
  • Tamaño: Número de elementos en el array relacionados con la variable
  • Tipo de dato: Tipo numérico de la variable
  • En: Define a qué área de memoria global accede la variable
  • Dirección: Dirección relacionada con el área de memoria global
  • Bit: Para un tipo de dato booleano, es necesario definir el bit al que accede (0 - 7)
  • Comentario: Comentario de la variable en el idioma seleccionado
  • Modbus: Modbus Dirección

Parámetro Global

Parámetro Global

  • Etiqueta: Identificación de la variable
  • Tipo de Dato: Tipo numérico de la variable
  • En: Define a qué área de memoria global accede la variable
  • Dirección: Dirección relacionada con el área de memoria global
  • Valor inicial: Valor predeterminado
  • Comentario: Comentario de la variable en el idioma seleccionado
  • Modbus: Dirección Modbus

E/S

E/S

  • Etiqueta: Identificación de la variable
  • Tamaño: Número de elementos en el array relacionados con la variable
  • Tipo Dato: Tipo numérico de la variable
  • En: Define a qué área de memoria global accede la variable
  • Dirección: Dirección relacionada Al área de memoria global
  • Bit: para tipos de datos booleanos, es necesario definir el bit al que se accede (0-7)
  • Comentario: comentario de la variable en el idioma seleccionado
  • Modbus: dirección Modbus

NOTA: Cuando el tamaño es mayor que cero, se accede a las variables en el Ladder a través de su índice de matriz.