Pular para o conteúdo principal

Menu Popup _ Recurso

Visão geral

O menu popup do recurso disponibiliza funções rápidas relacionadas ao recurso selecionado.

Menu popup do recurso

Acesso rápido

As funções disponíveis no menu popup de recurso são:

  • Definir como Recurso Principal
  • Novo Recurso
  • Salvar Como...
  • Renomear...
  • Excluir
  • Imprimir
  • Propriedades

Definir como Recurso Principal

Quando uma configuração possui diversos recursos, o recurso em uso deve ser definido como principal. Para isso, selecione Definir como Recurso Principal no menu popup. Após a operação, o recurso principal é exibido em negrito na árvore de configurações.

Nota: Lembre_se de sempre definir como principal o recurso com o qual deseja trabalhar para evitar erros de edição e download.

Novo Recurso

Consulte a seção Criando Novo Recurso para detalhes sobre a criação de recursos.


Salvar Como...

Para duplicar um recurso, clique no item de menu Salvar Como do menu popup.

Salvar Como _ Passo 1

No campo Nome digite o novo nome do recurso e clique no botão OK.

Salvar Como _ Passo 2

O novo recurso pode ser visualizado em Configurações.

Salvar Como _ Passo 3


Renomear

Para renomear um recurso, escolha Renomear..., preencha o campo Novo Nome e confirme com Ok ou Cancelar.


Excluir

Para excluir um recurso, selecione Excluir no menu popup. Uma mensagem de confirmação será exibida; clique em Ok para apagar ou Cancelar para abortar.


Imprimir

Selecione as opções desejadas na janela de impressão e confirme para imprimir ou cancele a operação.


Propriedades

A opção Propriedades exibe várias categorias de configurações do recurso:

  • Configuração da Comunicação
  • Cópia do Programa
  • Dispositivo
  • Informação
  • Áreas de Memória

1) Configuração da Comunicação

A categoria configuração da comunicação permite:

  • Ajustar o nome do host e porta do gerenciador de comunicação;
  • Ajustar o dispositivo (Equipamento);
  • Ajustar a camada física;
  • Ajustar as configurações da porta;
  • Ajustar de tempos de comunicação;
  • Testar a comunicação (conexão atual); e
  • Visualizar o status da comunicação.

Configuração da Comunicação

2) Cópia do Programa

Nota: Opção disponível para CFW300.

A categoria cópia do programa permite selecionar o tipo de cópia do programa do usuário do cartão de memória para o equipamento, onde:

_ Permite copiar: permite que o programa ladder possa ser copiado para um módulo de memória flash (CFW300_MMF); _ Permite somente uma cópia: permite que o programa ladder possa ser copiado para um módulo de memória flash (CFW300_MMF), o qual permite carregá_lo em outro equipamento; mas não permite copiar deste equipamento para outro módulo de memória flash; em outras palavras, não permite cópia de cópia; _ Não permite copiar: não permite que o programa ladder possa ser copiado para um módulo de memória flash (CFW300_MMF);

Cópia do Programa

3) Dispositivo

A categoria dispositivo (ou equipamento) permite:

  • Alterar versão de firmware;
  • Selecionar/remover acessórios;
  • Ler a identficação do equipamento, visualizando o modelo e versão de firmware.

Dispositivo

4) Informação

A categoria informação pemite visualizar/alterar dados da configuração como:

  • Autor;
  • Cliente;
  • Descrição.

Informação

5) Áreas de Memória

A categoria áreas de memória permite alterar as quantidades de memória (em bytes) alocadas para cada seção do recurso, onde:

  • Memória alocada: as caixas de texto editáveis exibem as informações de memória alocada, permitindo que estas sejam alteradas pelo usuário;
  • Memória ocupada: as caixas de texto não editáveis exibem as informações de memória ocupada atualmente pelo recurso carregado no equipamento;
  • Limites: ao lado destas caixas é exibida a faixa de valores de memória alocada aceitáveis para cada campo.

Um clique no botão Alocada exibe um gráfico da memória alocada.

Um clique no botão Ocupada exibe um gráfico da memória ocupada.

Áreas de Memória