Camino:  Comunicación >

Estableciendo Comunicación - Ethernet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Consulte el manual del equipamento antes de realizar la comunicación por Ethernet.

 

Para efectuar la comunicación será necesário un cabo de red con conectores RJ45.

 

Dependiendo del equipo, será necesario conectar un accesorio para permitir la comunicación a través de este protocolo.

 

 

Configuración de la Comunicación en el WPS

 

En el WPS, seleccione el puerto Ethernet en la ventana Propiedad > Configuración de la Comunicación, conforme a seguir.

 

cfw300-properties-communication_configuration-eth

 

 

Complete los campos de dirección IP, puerto TCP e ID de la unidad con los valores que se parametrizaron en el equipo.

 

Es posible usar el botón Prueba para asegurarse de que el equipo se comunicará con WPS usando esta configuración.

 

Haga clic en Aceptar para que la configuración sea efectiva no WPS.

 

 

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Apague el dispositivo antes de conectar accesorios o cables, luego vuelva a encender el dispositivo antes de probar la comunicación.