Camino:  WComm > Configuración >

Guía de Inicio Rápido para FTP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

El WComm viene configurado por defecto para acceder al PLC300 a través del puerto USB, proporcionando acceso desde la carpeta / PLC300 / en la tarjeta SD (conectado al PLC300).

 

El servicio FTP se inicia habilitado, siendo necesario activarlo: las instrucciones están en el capítulo Configuración.

 

Cuando está habilitado, el servicio FTP de WComm utiliza la configuración predeterminada.

Para modificar la configuración, siga estos pasos.

 

Si el archivo de configuración está dañado, debe desinstalar y reinstalar WPS.

Por lo tanto, al principio, se recomienda modificar sólo el tipo de conexión, para luego efectuar otros cambios en la configuración.

 

 

Modificación del tipo de conexión.

 

- Instalar el WPS, a través del archivo instalador disponible en el sitio http://www.weg.net.

 Anotar la carpeta donde se ha instalado el WPS (normalmente C:\WEG\WPS 3.10\ )

 

- Utilizando un editor de texto básico (Bloc de notas), editar el archivo de configuración del módulo WComm en la carpeta donde se instaló el WPS, normalmente C:\WEG\WPS 3.10\wps\modules\gateway\conf\users.properties.

 

- En el WComm, haga clic en el botón para testear la comunicación, asegurándose de que el PLC300 es accesible:

 

gateway_comm_settings8

 

- Seleccione y copie el texto de la conexión como se indica en la imagen anterior.

 

- En el archivo users.properties, modificar la variable de conexión, sustituyendo por el valor copiado:

De ftpserver.user.admin.connection=USB/@0

Para: ftpserver.user.admin.connection=Ethernet/Modbus-TCP/192.168.0.10\:502/@1

Esta instrucción determina el tipo de comunicación que se utilizará al acceder al servicio FTP con el usuario administrador (admin).

 En el archivo de configuración existen ejemplos para las tres posibles opciones de configuración de la conexión: USB, Serial y Ethernet.

 Los ejemplos empiezan con el carácter #, y su cambio no interfiere en el funcionamiento de la aplicación (desde que se mantiene el carácter # al principio de la línea).

 

- Guardar los cambios en el archivo users.properties.

 

- Cerrar * la aplicación WPS.

 

- Abrir * el WPS, que cargará la nueva configuración del módulo WComm.

 

 

Acceso a la información.

 

- WComm tiene dos perfiles de usuario:

admin - tiene acceso de lectura y escritura al SD Card. Puede crear, leer y eliminar subcarpetas y archivos.

anonymous - tiene acceso para lectura de archivos de la SD Card.

- Restricciones:

No se puede ejecutar (abrir) archivos directamente desde la tarjeta SD, es necesario copiar el archivo a una carpeta local y luego ejecutarlo.

No puede seleccionar varios archivos para la transferencia (multiselección). Copiar uno a uno.

 

- Asegúrese de que el PLC300 esté comunicándose con el WComm.

 

- Acceder al servicio FTP con el usuario admin:

Acceder al software cliente de FTP y informar el camino: ftp://admin@localhost:2221, también informar usuario: admin y la contraseña: weg cuando se solicita.

El contenido de la tarjeta SD aparecerá en la pantalla. Si no hay SD Card en el PLC300, el sistema mostrará un error.

 

 También puede iniciar sesión con el usuario anonymous. Para ello, repita los pasos anteriores, utilizando el camino ftp://anonymous@localhost:2221.

 

 

Deshabilitar o habilitar usuarios.

 

- Utilizando un editor de texto básico (Bloc de notas), editar el archivo de configuración en la carpeta donde se instaló el WPS, normalmente en C:\WEG\WPS 3.10\wps\modules\gateway\conf\users.properties.

 

- En el archivo users.properties, modificar la variable ftpserver.user.anonymous.enableflag, sustituyendo lo valor como se indica:

De: ftpserver.user.anonymous.enableflag=true

Para: ftpserver.user.anonymous.enableflag=false

Esta instrucción habilita (true) o deshabilita (false) el usuario anonymous.

 También es posible cambiar la configuración del usuario admin, pero no se recomienda.

 

- Guardar los cambios en el archivo users.properties.
 

- Cerrar la aplicación WPS.

 

- Abrir el WPS, que cargará la nueva configuración del módulo WComm.

 

 

Cambiar la carpeta raíz.

 

- Utilizando un editor de texto básico (Bloc de notas), editar el archivo de configuración en la carpeta donde se instaló el WComm, normalmente en C:\WEG\WPS 3.10\wps\modules\gateway\conf\users.properties.

 

- En el archivo users.properties, modificar la variable ftpserver.user.admin.homedirectory, sustituyendo lo valor actual por el nuevo camiño, por ejemplo:

De ftpserver.user.admin.homedirectory=/PLC300/

Para: ftpserver.user.admin.homedirectory=/PLC300/0001/

Esta instrucción ftpserver.user.admin.homedirectory modifica la carpeta raíz del servicio FTP cuando es accedido por el usuario administrador (admin).

 

 También es posible cambiar la configuración del usuario anonymous. Para utilizar la misma ruta que está en el ejemplo anterior, la configuración será:

De: ftpserver.user.anonymous.homedirectory=/PLC300/

Para: ftpserver.user.anonymous.homedirectory=/PLC300/0001/

 

- Guardar los cambios en el archivo users.properties.
 

- Cerrar la aplicación WPS.

 

- Abrir el WPS, que cargará la nueva configuración del módulo WComm.

 

 

Cambio de contraseña.

 

- Información sobre el procedimiento para cambiar la contraseña y otras configuraciones disponibles en el capítulo Configuración.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

El servicio FTP estará disponible utilizándose cualquier cliente de FTP.