Camino:  WComm > Configuración >

Cliente FTP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Cliente FTP

 

Es una aplicación que le permite conectarse a un servidor FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Archivos).

 

El WComm actúa como un servidor FTP, así que use un cliente FTP de su elección para conectarse al dispositivo (PLC300) y transferir archivos.

 

Antes de comenzar la comunicación, es necesario configurar la aplicación de la siguiente manera:

- Limite la transferencia simultánea de archivos a 1 (un) archivo, es decir, transfiera un archivo a la vez;

- Si hay configuraciones para descargar y cargar archivos, también configúrelos en el valor "1";

 

gateway_comm_ftp_Transfers

Ejemplo del cliente FTP Filezilla, pestaña Connection

 

- Para el tiempo de espera de la conexión, desactívelo o establezca un intervalo alto (p. Ej.: 600 segundos), para que el cliente FTP no interrumpa la transmisión de archivos grandes a través de conexiones más lentas.

 

gateway_comm_ftp_Timeout

Ejemplo del cliente FTP Filezilla, pestaña Transfers