Camino:  Startup Orientado >

Visión General

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

La Startup Orientada permite configurar el inversor de acuerdo con los datos y parámetros del motor, garantizando un arranque seguro y eficiente.

 

En WPS, la Startup Orientada puede iniciarse de dos maneras: desde la pantalla principal o desde el menú de un dispositivo que admita esta funcionalidad. Ambas opciones se ilustran en las Figuras 1 y 2.

 

clip0003

Figura 1: Inicio de la Startup Orientada a través de la pantalla de bienvenida

 

Es importante señalar que iniciar desde la pantalla de bienvenida no crea una configuración en WPS. En este caso, el usuario conecta un dispositivo compatible con la función, inicia la Startup, realiza los ajustes necesarios y los guarda sin depender de ningún recurso predefinido.

 

clip0004

Figura 2: Inicio de la Startup Orientada a través de la función del variador CFW900 1.10

 

 

Diagrama de flujo básico

startup-es

Figure 3: Basic flowchart of the Oriented Startup operation