Saltar al contenido principal

Alarmes

Visão Geral

Os alarmes são uma ferramenta importante na automação de processos, permitindo ao usuário monitorar sua planta, checando pontos críticos e sinalizando ao operador. No PLC300 os alarmes configuráveis são programados pelo usuário, sendo acionados por um marcador de bit que pode ser ativado pelo programa. Os alarmes internos são alarmes relativos a alguns componentes de hardware. Os alarmes são configurados através da "Configuração de Alarme" acessada através do recurso:

Configuração dos Alarmes

Na janela de configuração dos alarmes são configurados:

  • Alarmes internos: Alarmes gerados pelo equipamento que podem ser habilitados ou desabilitados pelo usuário;
  • Limites: Área máxima ocupada pelos alarmes do usuário e pelo histórico de alarmes;
  • SD card: Configurações de armazenamento dos alarmes no SD card;
  • Tabela de alarmes de usuário: Tabela para configuração dos alarmes acionados através de variáveis do equipamento.

Alarmes Internos

Os alarmes internos são alarmes gerados pelo equipamento que podem ser habilitados ou desabilitados pelo usuário. Para ter acesso à janela de configuração de alarmes internos é necessário pressionar o botão na janela de alarmes.

O PLC 300 possui sete alarmes internos, seis dos quais podem ser alterados pelo usuário:

  • Falha Saídas Digitais: Indica que algum problema está ocorrendo em alguma das saídas DO1 a DO8. Pode ser sobretemperatura, causada por um curto-circuito, ou sobrecarga nas saídas; o alarme também é acionado se os 24 V que alimentam as saídas digitais estiver faltanto.
  • Bateria Fraca: Indica que a bateria que mantém os dados na memória deve ser trocada. Este alarme não pode ser desabilitado pelo usuário. O alarme é gerado quando a tensão da bateria está com seu valor menor que 2,0 V e é desativado quando a tensão é maior que 2,5 V.
  • Fio Partido: Quando a entrada analógica estiver em modo corrente, 4 a 20 mA, e a corrente estiver abaixo de aproximadamente 2 mA, é acusado o alarme. A normalização deste alarme se dá quando a corrente volta a subir acima dos 3 mA.
  • Falha Encoder: Caso algum dos sinais do encoder estiver faltando este alarme é ativado. Após a normalização da falha, o equipamento deve ser reinicializado.
  • Alimentação da CAN: A interface CAN necessita de uma tensão entre 11 e 30 Vcc para seu correto funcionamento. Na ausência desta tensão, este alarme é acionado.
  • SD card: Erro na tentativa de escrita ou leitura do SD card através do Log de Evento, Log de Alarmes ou Receitas. Os problemas mais comuns são: SD card ausente, cartão protegido contra escrita e formatação do sistema de arquivos diferente do FAT32.
  • Automatic Software Recovery (ASR): Indica que o recurso do usuário estava inválido e foi recuperado da memória Flash.

Limites

No campo limites é configurada a área máxima ocupada pelos alarmes do usuário e pelo histórico de alarmes. Através do botão xmlscreeneditorfilesupport_common_fig_button da área de limites dos alarmes, é aberta a janela de configuração das áreas de memória. Através desta janela é possível configurar o tamanho da área de memória que os alarmes de usuário e o histórico de usuário deverão ocupar.

Tamanho Alarme (bytes) = 32 + (80 x numero de alarmes)

O tamanho que o histórico de alarme tem na memória é calculado por meio da formula:

Tamanho do histórico (bytes) = 32 x número de históricos

SD Card

A opção SD card, quando habilitada, configura as características de armazenamento dos alarmes no SD card. O armazenamento dos arquivos de alarmes possui as seguintes opções:

  • Extensão do arquivo: Formato no qual os alarmes serão armazenados no SD card. As opções são:

    • txt: texto com formatação de fácil compreensão para os usuários.

  • csv (comma separated value): valores separados por vírgula, geralmente utilizado em planilhas eletrônicas.

Os valores armazenados são a data, hora, alarme (0 – interno, 1 – alarme do usuário), ação (A – atuado e N – normalizado) e descrição.

  • Intervalo: No campo intervalo é configurado o tempo de duração da gravação dos dados em um único arquivo. As opções deste campo são as seguintes:
    • Único: Os dados serão gravados em um único arquivo.
    • Diário: Os dados são gravados em um arquivo por dia. A gravação de um novo arquivo é iniciada sempre que ocorrer a mudança do dia no relógio do equipamento. O arquivo é gravado com um sufixo contendo o dia, mês e ano em que iniciou sua gravação.
    • Mensal: Os dados são gravados em um arquivo por mês. A gravação de um novo arquivo é iniciada sempre que ocorrer a mudança do mês no relógio do equipamento. O arquivo é gravado com um sufixo contendo o mês e o ano em que iniciou sua gravação.
    • Anual: Os dados são gravados em um arquivo por ano. A gravação de um novo arquivo é iniciada sempre que ocorrer a mudança do ano no relógio do equipamento. O arquivo é gravado com um sufixo contendo o ano em que iniciou sua gravação.
  • Tipo do alarme: Valores de alarme que serão armazenados no SD card. Podem ser dos tipos "Usuário" para armazenar somente os alarmes configurados pelo usuário ou "Usuário+Internos" para armazenar os alarmes configurados pelo usuário e os alarmes internos.
  • Remover: Quando selecionada esta opção a caixa de diálogo "Número de arquivos" se torna habilitada, permitindo a entrada de um número inteiro. Este número representa o número de arquivos que serão mantidos no SD card. Sempre que um arquivo é criado diariamente, mensalmente ou anualmente é verificado o número de arquivos criados para este alarme e então removidos os arquivos mais antigos.

Tabela de Alarmes de Usuário

Na tabela de alarmes de usuário é realizada a configuração dos alarmes acionados através de variáveis do equipamento com textos editados pelo usuário. A tabela dos alarmes possui quatro campos a serem preenchidos:

  • Marcador: Variável global do tipo booleana que ativa o alarme.
  • Borda: Borda de transição em que o alarme será ativado. Os valores possíveis são positiva (de 0 para 1) ou negativa (de 1 para 0).
  • Habilita: Opção que habilita/desabilita o alarme.
  • Texto 1: Texto contendo a mensagem de alarme. Este campo poderá conter no máximo 15 caracteres e será visualizado na lista de alarmes ativos e histórico de alarmes.
  • Texto 2: Texto com o descritivo da mensagem de alarme. Este campo poderá conter no máximo 20 caracteres e será visualizado na descrição detalhada dos alarmes ativos e histórico de alarmes. A partir da versão 1.50 do aplicativo é possível configurar uma variável para ser mostrada no texto do alarme. Esta configuração é feita selecionando a célula do texto 2. Ao selecionar a célula, a seguinte janela irá aparecer:

Os campos de visualização e configuração do texto 2 são os seguintes:

  • Espaço disponível: Número de caracteres disponíveis para a edição do texto. O número máximo de caracteres é 20 (caso a opção mostrar variável seja selecionada, o espaço ocupado pela variável é adicionado aos caracteres ocupados pelo texto).
  • Mostrar variável: Habilita a opção de mostrar variável no texto 2 do alarme. Caso o texto não possua a marcação da localização da variável "0", ela é automaticamente adicionada.
  • Variável: Variável que será apresentada no texto, na posição e formatação definidos nos campos: posição, dígitos decimais, comprimento e preenchimento com zeros.
  • Dígitos decimais: Número de dígitos decimais para a apresentação da variável.
  • Posição: Posição em que a variável será inserida. Este campo é somente leitura e é atualizado a cada mudança de posição.
  • Comprimento: Espaço que será reservado para a apresentação da variável. O usuário deverá ter o cuidado de reservar o espaço suficiente para apresentação do sinal e ponto decimal, caso necessário.
  • Zeros à esquerda: preenche os espaços que estiverem vazios, entre o comprimento configurado e o tamanho da variável, com zeros.