Camino:  Diagnostico > Trend >

Resumen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trend es un gráfico de seguimiento de las variables en función del tiempo.

 

La función Trend del WPS v3.1X posee canales de monitoreo. Esto significa que es posible el monitoreo de variables y/o parámetros al mismo tiempo.

 

A continuación, una visión general sobre la pantalla de configuración de la función Trend.

 

xmltrendfilesupport_config_fig1

 

1.Canales, Start, Stop, Pause y Zoom Gráfico: En esta barra están las opciones para control del gráfico como aumentar zoom, disminuir zoom, ajustar ancho, ajustar altura y ajustar todo. Hay botones para iniciar, pausar y parar la adquisición de datos.
2.Tiempo: En esta barra están las opciones configuración de los períodos de muestreo y rango de tiempo a ser exhibido en el gráfico.
3.Gráfico: En esta pantalla son exhibidos los valores monitoreados de los canales en forma gráfica, en la parte inferior se visualiza el horario de recolección de datos y en la lateral izquierda los rangos de valores por unidad de medida de los canales.
4.Tabla de Canales: En esta Tabla es posible visualizar los datos de los canales escogidos en la posición en que el cursor se encuentra, además de poder ocultar canales (visible), alterar el color de éstos (Color) y ajustar los límites del gráfico por unidad de medida (Máximo) así como las opciones para adición, edición y remoción de canales.