Resumen
Las alarmas son una herramienta importante en la automatización de procesos, permitiendo al usuario monitorear su planta, verificando puntos críticos y señalizando al operador.
En el PLC300 las alarmas configurables son programados por el usuario, siendo accionados por un marcador de bit que puede ser activado por el programa ladder.
Las alarmas internas son alarmas relativas a algunos componentes de hardware, que ocupan la memoria interna.
Las alarmas son configuradas a través de la pantalla Alarm Config accedida por las carpetas de proyecto:

Configuración de las alarmas
En la ventana de configuración de las alarmas son configurados:
| • | Alarmas internas: Alarmas generadas por el dispositivo que pueden ser habilitados o deshabilitados por el usuario; |
| • | Límites: Área máxima ocupada por las alarmas del usuario y por el histórico de alarmas; |
| • | SD card: Configuraciones de almacenado de las alarmas en el SD card; |
| • | Tabla de alarmas de usuario: Tabla para configuración de las alarmes accionadas a través de variables del dispositivo. |

Alarmas Internas
Las alarmas internos son alarmas generadas por el dispositivo, las que pueden ser habilitadas o deshabilitadas por el usuario. Para tener acceso a la ventana de configuración de alarmas internas es necesario presionar el botón
en la ventana de alarmas.
El PLC 300 posee sete alarmas internas, seis de las cuales pueden ser cambiados por el usuario:

| • | Salidas Digitales: Indica que algún problema se está produciendo en algunas de las salidas DO1 a DO8. Podría ser sobre temperatura, causado por un cortocircuito o sobrecarga de la salida; la alarma también se activa si no se encuentra 24 V de las salidas digitales. |
| • | Batería baja: Indica que la batería que mantiene los datos en la memoria debe ser reemplazado. Esta alarma no puede ser desactivada por el usuario. Se genera la alarma cuando el voltaje de la batería es inferior a 2,0 V y se apaga cuando el voltaje es superior a 2,5 V. |
| • | Rotura de cable: Cuando la entrada analógica es el modo corriente, de 4 a 20 mA, y la corriente es menor que aproximadamente 2 mA, se activa la alarma. La alarma se canceló cuando la corriente es superior a 3 mA. |
| • | Falla Encoder: Si alguna de las señales del encoder faltan, esta alarma se activa. Después de la corrección de fallos, el dispositivo se debe reiniciar. |
| • | Alimentación de la CAN: La interfaz CAN requiere un voltaje entre 11 y 30 Vdc para que funcione correctamente. Sin esta tensión, se activa la alarma. |
| • | SD card: Error al intentar leer o escribir la SD card por los log de eventos, alarmas o receta. Los problemas más comunes son: SD card ausente, tarjeta protegida contra escritura y formatación del sistema de archivos diferente al FAT32. |
| • | Automatic Software Recovery (ASR): Indica que el recurso de usuario no es válido y se recuperó de la memoria flash. |
Limites

En el campo límites es configurada el área máxima ocupada por las alarmas del usuario y por el histórico de alarmas. A través del botón
del área de límites de las alarmas, es abierta la ventana de configuración de las áreas de memoria. A través de esta ventana es posible configurar el tamaño del área de memoria que las alarmas de usuario y el histórico de usuario deberán ocupar.
Tamaño de alarma (bytes) = 32 + (80 x número de alarmas)
El tamaño del historial de alarmas en la memoria se ha calculado mediante la fórmula:
Tamaño del historial (bytes) = 32 x número de los historiales
SD Card

La opción SD card, cuando es habilitada, configura las características de almacenado de las alarmas en el SD card. El almacenado de los archivos de alarmas posee las siguientes opciones:
| • | Extensión del archivo: Formato en el cual las alarmas serán almacenadas en el SD card. Las opciones son: |
| o | txt: texto con formatación de fácil comprensión para los usuarios. |

| o | csv (comma separated value): valores separados por una coma, generalmente utilizados en planillas electrónicas. |

Los valores almacenados son: fecha, hora, alarma (0 – interna, 1 – alarma del usuario), acción (A – actuado y N – normalizado) y descripción.
| • | Intervalo: En el campo intervalo es configurado el tiempo de duración de la grabación de los datos en un único archivo. Las opciones de este campo son las siguientes: |
| o | Único: Los datos serán grabados en un único archivo. |
| o | Diario: Los datos son grabados en un archivo por día. La grabación de un nuevo archivo es iniciada siempre que ocurre el cambio de día en el reloj del dispositivo. El archivo es grabado con un sufijo conteniendo el día, mes y año en que se inició su grabación. |
| o | Mensual: Los datos son grabados en un archivo por mes. La grabación de un nuevo archivo es iniciada siempre que ocurra el cambio de mes en el reloj del dispositivo. El archivo es grabado con un sufijo conteniendo el mes y el año en que se inició su grabación. |
| o | Anual: Los datos son grabados en un archivo por año. La grabación de un nuevo archivo es iniciada siempre que ocurre el cambio de año en el reloj del dispositivo. El archivo es grabado con un sufijo conteniendo el año en que se inició su grabación. |
| • | Tipo de alarma: Valores de alarma que serán almacenados en el SD card. Pueden ser de tipo "Usuario" para almacenar solamente las alarmas configuradas por el usuario, o del tipo "Usuario+Internas" para almacenar las alarmas configuradas por el usuario y las alarmas internas. |
| • | Remover: Cuando es seleccionada esta opción, la caja de diálogo "Número de archivos" se torna habilitada, permitiendo la entrada de un número entero. Este número representa el número de archivos que serán mantenidos en el SD card. Siempre que un archivo es creado diariamente, mensualmente o anualmente es verificado el número de archivos creados para este alarma y entonces son removidos los archivos más antiguos. |
Tabla de Alarmas de Usuario

En la tabla de alarmas de usuario es realizada la configuración de las alarmas accionadas a través de variables del dispositivo con textos editados por el usuario. La tabla de las alarmas posee cuatro campos a ser completados:
| • | Marcador: Marcador de bit que activa la alarma. Variable global del tipo booleana. |
| • | Habilita: Opción que activa/desactiva la alarma. |
| • | Borde: Borde de transición en que la alarma será activada. Los valores posibles son positivo (de 0 para 1) o negativo (de 1 para 0). |
| • | Texto 1: Texto del mensaje de alarma. Este campo podrá contener como máximo 15 caracteres. Este texto será visualizado en la lista de alarmas activas y en el histórico de alarmas. |
| • | Texto 2: Texto con el descriptivo del mensaje de alarma. Este campo podrá contener un máximo de 20 caracteres. El texto será visualizado en la descripción detallada de las alarmas activas y el histórico de alarmas. |

Los campos de visualización y configuración del texto 2 son los siguientes:
| • | Espacio disponible: Número de caracteres disponibles para la edición del texto. El número máximo de caracteres es 20 (caso la opción mostrar variable sea seleccionada, el espacio ocupado por la variable es adicionado a los caracteres ocupados por el texto). |
| • | Mostrar variable: Habilita la opción de mostrar variable en el texto 2 de la alarma. Caso el texto no posea la marcación de la localización de la variable "{0}", ella es automáticamente adicionada. |
| • | Variable: Variable que será presentada en el texto, en la posición y formato definidos en los campos: posición, dígitos decimales, longitud y llenado con ceros. |
| • | Dígitos decimales: Número de dígitos decimales para la presentación de la variable. |
| • | Posición: Posición en que la variable será inserida. Este campo es solamente lectura y es actualizado a cada mudanza de posición. |
| • | Longitud: Espacio que será reservado para la presentación de la variable. El usuario deberá tener el cuidado de reservar el espacio suficiente para la presentación de la señal y punto decimal, caso sea necesario. |
| • | Ceros a la izquierda: llene los espacios que estén vacios, entre la longitud configurada y el tamaño de la variable, con ceros. |