Resumen
El log de eventos es un conjunto de valores de variables que son almacenados, con fecha y hora, en el SD card del dispositivo, en el formato csv (comma separated value). Estos valores son grabados tras la ocurrencia de eventos que pueden ser de tipo: time, change of state o trigger. Para cada archivo de log de eventos es configurado el intervalo de grabación del archivo y es asociada una variable booleana responsable por habilitar o deshabilitar el log a través del programa.
Para cada archivo de configuración de log puede ser asociado un texto que será presentado junto con las variables así que el upload del log de eventos sea realizado (Ver sección configuración del campo texto).
En el menú de opciones del log de eventos es posible realizar las siguientes acciones:

| • | Adicionar un nuevo log de eventos: para adicionar un nuevo log de eventos es preciso seleccionar la opción "Nuevo archivo" de la carpeta "Log de evento". Para más informaciones de cómo configurar el log de eventos vea la sección Configuración del log de eventos. |
| • | Upload archivos SD card: Tras el download de los archivos de log de eventos configurados para el equipamiento, es posible hacer el upload de estos archivos para visualizar los eventos ocurridos. Para más detalles vea la sección Upload archivos SD card. |
| • | Crear archivo de log: esta funcionalidad permite que el usuario cree un archivo de log dentro de un período definido con los archivos de log cargados en el proyecto. Para más detalles vea la sección Creación de archivos de log. |
Configuración de Log de Eventos
En la ventana de configuración de log de eventos son configurados: el intervalo de grabación del archivo de log de eventos, el tipo de log de eventos, la variable booleana que habilita el log de eventos y el texto a ser exhibido en el log de eventos.
| • | Intervalo del archivo: En el campo intervalo del archivo es configurado el tiempo de duración de la grabación de los datos en un único archivo. Las opciones de este campo son las siguientes: |
| o | Único: Los datos serán grabados en un único archivo. |
| o | Diario: Los datos son grabados en un archivo por día. La grabación de un nuevo archivo es iniciada siempre que ocurra el cambio de día en el reloj del dispositivo. El archivo es grabado con un sufijo conteniendo el día, mes y año en que se inició su grabación. |
| o | Mensual: Los datos son grabados en un archivo por mes. La grabación de un nuevo archivo es iniciada siempre que ocurra el cambio de mes en el reloj del dispositivo. El archivo es grabado con un sufijo conteniendo el mes y el año en que se inició su grabación. |
| o | Anual: Los datos son grabados en un archivo por año. La grabación de un nuevo archivo es iniciada siempre que ocurra el cambio de año en el reloj del dispositivo. El archivo es grabado con un sufijo conteniendo el año en que se inició su grabación. |

Tipos de Log de Eventos
Los log de eventos pueden ser de tipo time, change of state y trigger.
| • | Time: el log de eventos es grabado en intervalos de tiempo definidos en el campo "Período". El valor configurado en el campo "Período" tiene que ser un valor entero mayor a 0 y menor a 4294967295 s. La unidad de tiempo puede ser seleccionada entre segundos, minutos u horas. En el campo "Variables" son seleccionadas las variables de muestra en el período configurado. |

| • | Change of State: el log de eventos es grabado tras el cambio del valor de la variable seleccionada. Solamente el valor de la variable seleccionada es grabado en el log de eventos. En el campo "Variables" son seleccionadas las variables de muestra en el cambio del valor. |

|
NOTA! La lista de variables sólo es posible en las versiones de firmware superiores a 3.30. Para estas versiones, la variable que activa el log de eventos no está escrito en el registro, a menos que se añade la variable a la lista. |
| • | Trigger: así como en el evento "Time", el log de eventos es grabado en intervalos de tiempo definidos en el campo "Período", pero únicamente cuando el valor de la variable configurada del campo "Trigger" esté dentro de los límites seleccionados en las variables de los campos "Límite superior" y "Límite inferior". El valor configurado en el campo "Período" tiene que ser un valor entero mayor a 0 y menor a 4294967295 s. La unidad de tiempo puede ser seleccionada entre segundos, minutos u horas. En el campo "Variables" son seleccionadas las variables de muestra del período configurado. |

Configuración del Campo Texto
En el campo Texto es posible adicionar un texto, para ser presentado junto con las variables. Este texto será adicionado así que el archivo de log de eventos sea cargado (a través del upload de archivos de log) para el WPS.
Para que los valores de las variables puedan ser ingresados en cualquier posición del texto, son adicionados marcadores en el texto que serán sustituidos por las variables.
Conforme el tipo de log de eventos seleccionado, los marcadores deben ser adicionados de la siguiente forma:
| • | Time: la primera variable de la lista es representada por el marcador {0}, la segunda por el marcador {1} y así sucesivamente. |
| • | Change of state: la única variable seleccionada será representada por el marcador {0}. |
| • | Trigger: la variable "Trigger" es representada por el marcador {0}, el "Límite superior" por el marcador {1}, el límite inferior por el marcador {2}, la primera variable de la lista por el marcador {3}, la segunda por el marcador {4} y así sucesivamente. Como ejemplo sigue abajo la configuración de un log de eventos del tipo "Trigger" y su archivo de log. |


Upload de Archivos de Log
Existen dos formas de realizar el upload de los archivos de log: upload de todos los archivos del proyecto o upload de los archivos individualmente.

Para realizar el upload de todos los archivos de log configurados en el proyecto, es preciso seleccionar la carpeta Log de evento con el botón derecho y seleccionar la opción Upload archivos SD card.

Para realizar el upload de los archivos asociados solamente a un archivo de configuración de log de eventos es preciso hacer clic con el botón derecho sobre el archivo de configuración del log de eventos y seleccionar la opción Upload archivos SD card.
|
¡ATENCIÓN! Al hacer el upload de archivos, los archivos anteriores serán sobrescritos. |
Creación de Archivos de Log
A través de la herramienta de creación de archivos de log es posible crear nuevos archivos de log de eventos utilizando los archivos de log previamente cargados en el proyecto. Con eso es posible definir el intervalo inicial y final del log y cuáles son los archivos de log que deben ser utilizados. Para iniciar la creación de un nuevo archivo de log, es preciso hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta Log de evento y seleccionar la opción Crear archivo de log. Las opciones para configuración del nuevo archivo son las siguientes:

| • | Nombre del archivo: Nombre que será utilizado en el archivo de log creado. Atención: En caso que el nombre ya exista, los datos serán sobrescritos. |
| • | Intervalo inicial: Determina el día y hora inicial de los logs del archivo. En caso que la opción "Ilimitado" sea seleccionada, no habrá un valor mínimo para la fecha. |
| • | Intervalo final: Determina el día y hora final de los logs del archivo. En caso que la opción "Ilimitado" sea seleccionada, no habrá un valor máximo para la fecha. |
| • | Archivos: Selecciona los archivos de log que serán utilizados para generar el nuevo archivo de log. |