Camino:  Inicio Rápido >

Nueva Configuración - Equipo Online

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

En el ejemplo a seguir, vamos a crear una configuración con CFW300. Las ventanas podrán ser diferentes si son configurados otros equipos.

 

 

CFW300

 

 

1) Botón/Item de Menú Nueva Configuración

 

En el menú Archivo, haga clic en Nueva Configuración.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-01a

 

Usted también puede utilizar el atajo del teclado (Ctrl+Shift+C) o el botón Nueva Configuración de la Barra de Herramientas: wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-01b
 

 

2) Ventana Nueva Configuración

 

Aparecerá una ventana para ingreso del nombre de la configuración y del primer recurso a ser creado. Ingrese los nombres en los respectivos campos y haga clic en Próximo.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-02

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Esta ventana le permite crear un recurso o una aplicación.

Las aplicaciones están restringidas a versiones específicas del producto.

Consulte el manual del dispositivo para obtener más información sobre las aplicaciones.

 

3) Configuración de la Comunicación

 

La próxima ventana define las opciones de comunicación con el equipo.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-03

 

 

4) Selección de las Opciones de Comunicación

 

Elija las opciones correctas de comunicación.

 

Si usted selecciona un equipo, la configuración estándar de la comunicación del equipo será cargada en la ventana.

 

No obstante, verifique si la configuración de la ventana es igual a la del equipo. Si no lo es, actualice esta ventana de acuerdo con la configuración del equipo.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-04

 

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

En este ejemplo, el accesorio CFW300-CUSB está siendo utilizado, en Windows aparece como un puerto serie USB (puerto COM virtual);
Cuando el cable es conectado en el computadora/equipo, el administrador de dispositivos de Windows informa el nombre del puerto serie USB creado.

 

 

5) Probando la Comunicación

 

Usted puede verificar si la comunicación está correcta, haciendo clic en el botón Probar de esta ventana.

 

El campo estado es actualizado. El equipo conectado aparece en el campo estado.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-05

 

Enseguida, haga clic en Próximo.

 

 

6) Selección del Equipo

 

La ventana presenta el equipo que está conectado al recurso creado.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-06

 

 

7) Leer ID

 

Si usted hace clic en el botón Leer ID, se abrirá una ventana con las informaciones del equipo. Haga clic en OK para cerrar.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-07

 

Para pasar a la próxima etapa, haga clic en Próximo.

 

 

8) Importar del WLP

 

Aparecerá una nueva ventana donde será posible importar un proyecto Ladder del CFW100 desarrollado en el WLP (WEG Ladder Programmer).

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-08

 

Haga clic en Finalizar para concluir el asistente.

 

 

9) Árbol de Configuraciones

 

Finalizados estos pasos, el árbol con las configuraciones deberá parecerse al de la imagen a seguir.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-09

 

 

10) Propiedades del Recurso

 

Las configuraciones realizadas en el setup podrán ser alteradas posteriormente, en propiedades del recurso.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-online-10

 

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Dependiendo del equipo, podrán aparecer, de este paso en adelante, nuevas ventanas con configuraciones iniciales y start-ups orientados.