En el ejemplo a seguir, vamos a crear una configuración con CFW300. Las ventanas podrán ser diferentes si son configurados otros equipos.
CFW300
1) Botón/Item de Menú Nueva Configuración
En el menú Archivo, haga clic en Nueva Configuración.

Usted también puede utilizar el atajo del teclado (Ctrl+Shift+C) o el botón Nueva Configuración de la Barra de Herramientas: ![]()
2) Ventana Nueva Configuración
Aparecerá una ventana para ingreso del nombre de la configuración y del primer recurso a ser creado. Ingrese los nombres en los respectivos campos y haga clic en Próximo.

|
NOTA! Esta ventana le permite crear un recurso o una aplicación. Las aplicaciones están restringidas a versiones específicas del producto. Consulte el manual del dispositivo para obtener más información sobre las aplicaciones. |
3) Configuración de la Comunicación
La próxima ventana define las opciones de comunicación con el equipo.

4) Selección de las Opciones de Comunicación
Elija las opciones correctas de comunicación.
Si usted selecciona un equipo, será cargada la configuración estándar de comunicación de tal equipo.

Dependiendo de la camada física utilizada, será necesario rever esta configuración cuando el equipo sea conectado al WPS, en un momento futuro.
Por ejemplo, si es utilizado el accesorio CFW300-CUSB en el CFW300, Windows crea un puerto serie USB que será conocido solamente en el momento de la conexión del equipo y la computadora.
5) Probando la Comunicación
En ese momento no será posible probar la comunicación (el equipo no está conectado).
De esa forma, haciendo clic en Probar, el estado aparecerá como Equipo offline.

6) Selección del Equipo
La ventana presentará el equipo que está conectado al recurso creado. Cuando esté offline, complete la información manualmente.

7) Leer ID
Si usted hace clic en el botón Leer ID y no hay equipo conectado, será presentada una ventana de falla (falla de conexión del equipo). Haga clic en OK para cerrar.

Para pasar a la próxima etapa, haga clic en Próximo.
8) Importar del WLP
Aparecerá una nueva ventana donde será posible importar un proyecto Ladder del CFW100 desarrollado en el WLP (WEG Ladder Programmer).

Para concluir el asistente haga clic en Finalizar.
9) Árbol de Configuraciones
Finalizados estos pasos, el árbol con las configuraciones deberá parecerse al de la imagen a seguir.

10) Propiedades del Recurso
Las configuraciones realizadas en el setup podrán ser alteradas posteriormente en propiedades del recurso.