Camino:  Comunicación >

Estableciendo Comunicación - Puerto Serie USB

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

El Puerto Serie USB también es conocido como Puerto COM Virtual.

 

El equipo debe estar localizado a una distancia menor a 3 m de la computadora.

 

Esta conexión es hecha con el Cable USB.

 

Driver USB: es necesario instalar el driver USB FTDI disponible en la carpeta USB_Driver\FTDI.

 

 

CFW300

 

1) Conexión de la Computadora al Equipo

 

La figura de abajo muestra cómo conectar una computadora al equipo, vía USB.

 

cfw300-cusb-connected_to_computer

 

 

2) Administrador de Dispositivos de Windows

 

El administrador de dispositivos de Windows indica el puerto serie conectado al equipo.

El nombre de la computadora en el administrador de dispositivos se muestra, a propósito, ilegible.

 

cfw300-device_manager-usb_serial_port

 

 

3) Configuración de la Comunicación en el WPS

 

En el WPS, seleccione el puerto serie correctamente en la ventana Propiedad > Configuración de la Comunicación, conforme a seguir.

 

cfw300-properties-communication_configuration-usb_serial_port

 

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Apague el dispositivo antes de conectar accesorios o cables, luego vuelva a encender el dispositivo antes de probar la comunicación.

 

 

4) Conectando el Equipo

 

1.Inserte el conector mini-B* del cable USB en el conector usb del equipo;
2.Inserte el conector tipo A del cable USB en el puerto usb de la computadora;
3.En el administrador de dispositivos, verifique cuál puerto serie está conectado;
4.Asegúrese de que en la categoría Configuración de Comunicación, de la ventana Propiedades del recurso, esté seleccionada la conexión serial;
5.El puerto serie y su configuración de recurso en el WPS debe ser el mismo puerto serie que aparece en el administrador de dispositivos de Windows, donde el cable USB está conectado;
6.Nunca alterar los valores de los parámetros P308, P310, P311 o P312, durante una conexión; la alteración de estos parámetros causará la pérdida instantánea de comunicación entre la computadora y el equipo.

 

* Dependiendo del dispositivo la conexión se realizará mediante un conector tipo B o tipo C.