Variables Globales
Las variables globales se declaran en un archivo específico (Texto) y cualquier parte del programa puede acceder a ellas. Su declaración debe comenzar con la palabra clave VAR_GLOBAL y terminar con END_VAR.
Las variables globales retenibles también pueden declararse con la palabra clave RETAIN, de modo que sus valores se conserven incluso después de reiniciar el dispositivo. Además, las constantes globales pueden definirse con la palabra clave CONSTANT, que representan valores fijos e inmutables durante la ejecución del programa.

Variables Locales
Las variables locales se declaran en el mismo bloque de código donde se utilizan. Su declaración debe agruparse, comenzando con la palabra clave VAR y terminando con END_VAR.
Estas variables solo son accesibles dentro del ámbito en el que se declararon, lo que significa que no pueden ser utilizadas por otras partes del programa. Esto garantiza un mayor control sobre el uso de la memoria y evita conflictos entre diferentes fragmentos de código.

Nota: ¹ No se distingue entre mayúsculas y minúsculas en las variables.