Saltar al contenido principal

Descripción general

Tendencia es un gráfico que muestra la monitorización de variables a lo largo del tiempo.

La función Tendencia de WPS v3.1X permite configurar canales de monitorización, lo que permite monitorizar varias variables o parámetros simultáneamente.

A continuación, se muestra una descripción general de la pantalla de configuración de la función Tendencia.

  1. Canales, Inicio, Detención, Pausa y Zoom del gráfico: Esta barra contiene opciones para controlar el zoom del gráfico. Hay botones para iniciar, pausar y detener la adquisición de datos.

  2. Tiempo: Esta barra contiene opciones para configurar los periodos de muestreo y el rango de tiempo que se mostrará en el gráfico, así como el tiempo máximo de adquisición permitido y el tiempo de muestreo real.

  3. Gráfico: Esta pantalla muestra gráficamente los valores monitorizados de los canales. El eje horizontal muestra el tiempo de recopilación de datos y el eje vertical, el rango de valores por unidad de medida del canal. 4. Tabla de Canales: Esta tabla permite ver los datos de los canales seleccionados en la posición del cursor. También permite ocultar canales, cambiar su color y ajustar los límites del gráfico por unidad de medida, así como opciones para agregar, editar y eliminar canales.