Skip to main content

Visão Geral

Trend é um gráfico de monitoração de variáveis em função do tempo.

A função Trend do WPS v3.1X permite configurar canais de monitoração, ou seja, é possível a monitoração de variáveis ou parâmetros ao mesmo tempo.

Abaixo segue uma visão geral sobre a tela de configuração da função Trend.

  1. Canais, Iniciar, Parar, Pausar e Zoom Gráfico: Nesta barra estão as opções para controle de zoom do gráfico. Há botões para iniciar, pausar e parar a aquisição de dados.
  2. Tempo: Nesta barra estão as opções de configuração dos períodos de amostragem e da faixa de tempo a ser exibida no gráfico, além do tempo máximo permitido para aquisição e o tempo real de amostragem.
  3. Gráfico: Nesta tela são exibidos os valores monitorados dos canais em forma gráfica. No eixo horizontal visualiza_se o horário de coleta dos dados e no eixo vertical é exibida a faixa de valores por unidade de medida dos canais.
  4. Tabela de Canais: Nesta tabela é possível visualizar os dados dos canais escolhidos na posição em que o cursor se encontra, além de permitir ocultar canais, alterar sua cor e ajustar os limites do gráfico por unidade de medida, além das opções para adição, edição e remoção de canais.