Camino:  WComm >

Introducción

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

El WComm (Administrador de Comunicación) es responsable por la configuración de los canales de comunicación de las interfaces USB, puertas de comunicación (COM), Bluetooth y Ethernet, ofreciendo estas conexiones a través del protocolo Modbus TCP, así como el acceso a datos por FTP para acceso a través de otras aplicaciones.

 

 

gateway_comm_settings9

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Dependiendo del dispositivo, es posible comunicarse a través de uno o más canales de comunicación: Interfaces USB, puertas de comunicación (COM) y Ethernet.

 

Para la comunicación RS232 o RS485, consulte el manual del dispositivo para conocer los accesorios de comunicación necesarios y el procedimiento de conexión. También es necesario instalar el soporte del Virtual COM Port (Puerto COM Virtual).

 

Para la comunicación Bluetooth, consulte el manual del dispositivo para conocer la disponibilidad y/o necesidad de accesorios de comunicación y el procedimiento para realizar la conexión. La computadora debe ser compatible con la comunicación Bluetooth.

 

El diagrama anterior menciona los siguientes dispositivos como ejemplos de comunicación con WComm:

 

- USB: SSW900, SCA06, CFW900;

- Serial (Portas de comunicação - COM):

 CFW320+CFW320-CRS485, CFW300+CFW300-CRS485, CFW100+CFW100-CRS485;

 CFW320+CFW320-CRS232, CFW300+CFW300-CRS232, CFW100+CFW100-CRS232;

 Corporate; CFW500+CFW500-CRS232.

- Ethernet: PLC200, PLC300, CFW900.