Caminho:  Início Rápido >

Nova Configuração - Equipamento Offline

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

No exemplo a seguir, vamos criar uma configuração com CFW300. As janelas poderão ser diferentes se forem configurados outros equipamentos.

 

 

CFW300

 

 

1) Botão/Item de Menu Nova Configuração

 

No menu Arquivo, clique em Nova Configuração.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-01a

 

Você também pode utilizar o atalho do teclado (Ctrl+Shift+C) ou o botão Nova Configuração da Barra de Ferramentas: wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-01b

 

 

2) Janela Nova Configuração

 

Aparecerá uma janela para inserção do nome da configuração e do primeiro recurso a ser criado. Insira os nomes nos respectivos campos e clique em Próximo.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-02

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Esta janela permite a criação de um Recurso ou de uma Aplicação.

Aplicação está restrita a algumas versões de produtos específicos.

Consulte o manual do equipamento para mais informações sobre as Aplicações.

 

 

3) Configuração da Comunicação

 

A próxima janela define as opções de comunicação com o equipamento.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-03

 

 

4) Seleção das Opções de Comunicação

 

Escolha as opções corretas de comunicação.

 

Se você selecionar um equipamento, a configuração padrão de comunicação do equipamento será carregada.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-04

 

Dependendo da camada física utilizada, será necessário rever esta configuração quando o equipamento for conectado ao WPS, em momento futuro.

 

Por exemplo, se for utilizado o acessório CFW300-CUSB no CFW300, o Windows cria uma porta serial USB que é conhecida somente no momento da conexão do equipamento e microcomputador.

 

 

5) Testando a Comunicação

 

Neste momento não será possível testar a comunicação (equipamento não está conectado).

 

Assim, clicando em Testar, o estado aparece como Equipamento offline.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-05

 

 

6) Seleção do Equipamento

 

A janela apresenta o equipamento que está conectado ao recurso criado. Quando estiver offline, preencha as informações manualmente.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-06

 

 

7) Ler ID

 

Se você clicar no botão Ler ID e como não há equipamento conectado, uma janela de falha será apresentada (falha de conexão do equipamento). Clique OK para fechar.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-07

 

Para ir para a próxima etapa, clique Próximo.

 

 

8) Importar do WLP

 

Uma nova janela aparece onde é possível importar um projeto Ladder do CFW100 desenvolvido no WLP (WEG Ladder Programmer).

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-08

 

Clique Finalizar para concluir o assistente.

 

 

9) Árvore de Configurações

 

Ao fim destes passos, a árvore com as configurações deve estar parecida com a da imagem a seguir.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-09

 

 

10) Propriedades do Recurso

 

As configurações realizadas no setup podem ser alteradas posteriormente em propriedades do recurso.

 

wpshelp_quick_start_create_new_configuration-offline-10