Camino:  Equipo (Dispositivos) > CFW300 >

Download de Firmware

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Esta característica le permite actualizar el firmware en el dispositivo desde WPS, y se puede acceder en el menú Online.

 

Para usarlo, será necesario obtener, previamente, el archivo binario del proveedor / asistencia técnica.

 

Para obtener más información sobre cómo preparar la configuración, consulte la publicación Manual de Suporte Técnico para Atualización de Firmware por WPS, disponible en http://www.weg.net.

 

 

Para realizar la descarga del firmware:

 

1) Conecte el dispositivo a la computadora y asegúrese de que esté encendido. No es necesario tener un proyecto o recurso creado en WPS.

 

2) Configure la comunicación seleccionando el producto de la lista, luego la camada física y ajustando otras configuraciones, si es necesario. Más información está disponible en Comunicación.

Haga clic en Prueba para verificar que el dispositivo se comunica con el WPS.

 

En el siguiente ejemplo se utilizó un dispositivo CFW300, pero el procedimiento es válido para otros productos de la misma línea.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

 

No se recomienda actualizar el producto a través del accesorio Ethernet.

 

CFW300: Las versiones CFW300 V13.XX no permiten actualizaciones de firmware mediante WPS. Si necesita actualizar, consulte con el Soporte Técnico.

 

 

 

DF3_0

 

 

3) Si hay comunicación entre el WPS y el dispositivo, se habilitará el botón Siguiente. Haga clic en Siguiente:

 

firmware_download_1

 

 

4) En la siguiente pantalla, haga clic en "..." y seleccione el archivo binario (.bin) que fue proporcionado previamente.

 

DF3_1

 

 

5) La información del archivo binario se mostrará debajo del archivo seleccionado.

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y comenzar a grabar el firmware.

 

DF3_2

 

 

6) Se muestra un mensaje de confirmación.

Haga clic en OK para confirmar.:

 

firmware_download_4

 

 

7) Comienza la grabación del firmware. Espera a que se complete el proceso.

La información se presenta en la ventana Salida y en la barra de estado:

firmware_download_5

 

 

8) Al finalizar la grabación, se muestra un mensaje en la ventana Salida y el dispositivo se reinicia.

Dependiendo del dispositivo, es necesario configurar los parámetros de comunicación para volver a comunicarse con el WPS.

firmware_download_6

 

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

El proceso de actualización del firmware no se completará si el archivo binario es incompatible o está dañado.

 

Antes de actualizar el firmware, interrumpa la ejecución de los programas y asegúrese de que el dispositivo no esté en funcionamiento (girando el motor).

 

Para obtener más información sobre la configuración de la interfaz en serie (parámetros P308, P310, P311 y P312), consulte el manual del usuario Modbus RTU del dispositivo correspondiente, disponible en  http://www.weg.net.