Caminho:  Programação > Ladder > Conceitos >

Introdução

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Programação Ladder é a representação gráfica de equações booleanas, combinando contatos (argumentos de entrada) com bobinas (resultados de saída).

 

O programa em Ladder possibilita testar e modificar dados por símbolos gráficos padrão. Estes símbolos são posicionados no diagrama Ladder de maneira semelhante a uma linha de um diagrama lógico com relés. O diagrama Ladder é delimitado na esquerda e na direita por linhas de barramento.

 

 

Componentes Gráficos

 

Os componentes gráficos básicos de um diagrama Ladder são mostrados abaixo.

 

Figura 1 - Fluxo de Funcionamento do Ladder

Figura 1 - Fluxo de Funcionamento do Ladder

 

1.Barramento esquerdo
2.Barramento direito
3.Ligação horizontal
4.Ligação vertical
5.Contato
6.Bobina
7.Sentido do fluxo de potência

 

 

Barramentos

 

O editor é delimitado na esquerda por uma linha vertical conhecida como barramento esquerdo, e na direita por uma linha vertical conhecida como barramento direito.

 

 

Elementos de Ligação e Estados

 

Os elementos de ligação podem ser horizontal ou vertical.  O estado dos elementos de ligação podem ser denotados por 1 ou 0, correspondendo ao valor Booleano literal 1 (TRUE) ou 0 (FALSE), respectivamente. O termo estado da ligação tem que ser sinônimo do termo fluxo da potência.

 

O estado do barramento esquerdo pode ser considerado sempre 1 (fonte de energia), enquanto o barramento direito é definido como estado 0 (barramento de terra).

 

Um elemento de ligação horizontal é indicado por uma linha horizontal.  Um elemento de ligação horizontal transmite o estado do elemento imediatamente a esquerda para o elemento imediatamente a direita.

 

Um elemento de ligação vertical consiste de linhas verticais intersectadas por uma ou mais ligações horizontais em cada lado.

 

O estado da ligação vertical representa o OU lógico dos estados das ligações horizontais no lado esquerdo. Isto é, o estado das ligações verticais deverá ser:

 

•0, se o estado de todas as ligações horizontais incluídas na sua esquerda são 0,
•1, se o estado de uma ou mais ligações horizontais incluídas na sua esquerda são 1.

 

O estado das ligações verticais são copiados para todas as ligações horizontais associados à sua direita.

 

O estado das ligações verticais não é copiado para as ligações horizontais associadas à sua esquerda.

 

 

Controle de Execução

 

A figura a seguir mostra como o programa em Ladder é executado. O processador executa continuamente um ciclo de varredura. O ciclo começa com o sistema de entradas e saídas do hardware, compilando os últimos valores de todos os sinais de entrada e gravando seus valores em regiões fixas da memória.

 

Figura 2 - Controle de Execução

Figura 2 - Controle de Execução

 

A - Entradas lidas para a memória

B - Memória escrita nas Saídas

C - Varredura das linhas do Ladder

 

As linhas do programa Ladder são então executados num ordem fixa, iniciando com a primeira linha. Durante a varredura do programa, novos valores das saídas físicas, como determinadas a partir da lógica das várias linhas do Ladder, são inicialmente inscritos numa região da memória de saída. Finalmente, quando o programa Ladder terminou a execução, todos os valores de saída retidos na memória são inscritos nas saídas físicas pelo hardware numa única operação.