Caminho:  Início Rápido >

Novo Recurso - Equipamento Online

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

No exemplo a seguir, vamos criar um novo recurso com CFW300. As janelas poderão ser diferentes se forem configurados outros equipamentos.

 

 

CFW300

 

 

1) Botão/Item de Menu Novo Recurso

 

No menu Arquivo, clique em Novo Recurso.

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-01a

 

Você também pode utilizar o atalho do teclado (Ctrl+Shift+R) ou o botão Novo Recurso da Barra de Ferramentas: wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-01b

 

 

2) Janela Nova Configuração

 

Aparecerá uma janela para inserção do nome da configuração e do primeiro recurso a ser criado. Insira os nomes nos respectivos campos e clique em Próximo.

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-02

 

 

3) Configuração da Comunicação

 

A próxima janela define as opções de comunicação com o equipamento.

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-03

 

 

4) Seleção das Opções de Comunicação

 

Escolha as opções corretas de comunicação.

 

Se você selecionar um equipamento, a configuração padrão de comunicação do equipamento será carregada na janela.

 

No entanto verifique se a configuração da janela é igual ao do equipamento. Se não for, atualize esta janela de acordo com a configuração do equipamento.

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-04

 

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

•Neste exemplo, o acessório CFW300-CUSB está sendo utilizado, que no Windows aparece como uma porta serial USB (porta COM virtual);
•Quando o cabo é conectado no microcomputador/equipamento, o gerenciador de dispositivos do Windows informa o nome da porta serial USB criada.

 

 

5) Testando a Comunicação

 

Você pode verificar se a comunicação está correta clicando no botão Testar desta janela.

 

O campo estado é atualizado. O equipamento conectado aparece no campo estado.

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-05

 

Em seguida clique Próximo.

 

 

6) Seleção do Equipamento

 

A janela apresenta o equipamento que está conectado ao recurso criado.

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-06

 

 

7) Ler ID

 

Se você clicar no botão Ler ID, uma janela abrirá com as informações do equipamento. Clique OK para fechar.

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-07

 

Para ir para a próxima etapa, clique Próximo.

 

 

8) Importar do WLP

 

Uma nova janela aparece onde é possível importar um projeto Ladder do CFW100 desenvolvido no WLP (WEG Ladder Programmer).

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-08

 

 

Clique Finalizar para concluir o assistente.

 

 

9) Árvore de Configurações

 

Ao fim destes passos, a árvore com as configurações deve estar parecida com a da imagem a seguir.

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-09

 

 

10) Propriedades do Recurso

 

As configurações realizadas no setup podem ser alteradas posteriormente em propriedades do recurso.

 

wpshelp_quick_start_create_new_resource-online-10

 

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

•Dependendo do equipamento, novas janelas podem aparecer deste passo em diante, com configurações iniciais e start-ups orientados.