Pular para o conteúdo principal

O que é o driver USBIO e onde ele é instalado?

O driver USBIO permite que o Windows reconheça dispositivos WEG compatíveis conectados via USB. O driver é distribuído com softwares da WEG, como WPS, WLP e SuperDrive G2.

Na maioria dos casos, o driver é instalado juntamente com o software. Você não deve desinstalar nem reinstalar o driver USBIO separadamente, a menos que um procedimento de suporte exija isso especificamente ou que o Windows não reconheça o dispositivo corretamente.

Antes de reinstalar o driver​

Antes de instalar, desinstalar ou reinstalar o driver USBIO:

  1. Desconecte o equipamento da porta USB.
  2. Confirme se o seu usuário do Windows tem permissão para instalar programas e drivers.
  3. Feche o WPS, o WLP, o SuperDrive G2 e qualquer ferramenta de comunicação relacionada.
  4. Reconecte o equipamento somente após a conclusão do procedimento do driver.
cuidado

Não reinstale o driver enquanto o equipamento estiver conectado via USB. Desconecte o equipamento antes de alterar a instalação do driver.

Locais do instalador de drivers​

O instalador está disponível na pasta de instalação do software WEG correspondente. A pasta exata pode variar de acordo com a versão instalada.

SoftwarePasta de driver típica
WPSC:\WEG\WPS <version>\wps\modules\DRIVER_USB
SuperDrive G2C:\WEG\SuperDrive G2 <version>\USB_Driver\USBIO
WLPC:\WEG\WLP <version>\DRIVER_USB\USBIO
observação

As pastas acima são exemplos baseados em caminhos de instalação comuns. Se a sua versão instalada for diferente, substitua <version> pela versão instalada no computador. Por exemplo, se o WPS 3.20 estiver instalado, use a pasta WPS 3.20.

Observação importante sobre downloads​

Os instaladores do driver USBIO são distribuídos com os softwares da WEG listados acima. Normalmente, eles não são instalados a partir de um pacote de download separado.

Se o driver estiver ausente da pasta do software ou se a instalação falhar, reinstale ou repare o software WEG correspondente antes de tentar realizar a manutenção manual do driver.

Se o Windows não reconhecer o equipamento quando ele estiver conectado via USB, consulte O que devo fazer quando a comunicação USB não é reconhecida?.