Pular para o conteúdo principal

BYTE_TO_BOOL

O bloco BYTE_TO_BOOL converte um valor BYTE em BOOL.

Representação em Ladder​

BYTE_TO_BOOL - Ladder

Estrutura de blocos​

Tipo de variávelNomeTipo de dadoDescrição
VAR_INPUTENBOOLHabilita o bloco.
VAR_INPUTValueBYTE / USINT / SINTValor BYTE.
VAR_OUTPUTENOBOOLIndica que a operação foi concluída.
VAR_OUTPUTResultBOOLValor BOOL.

Operation​

When EN is TRUE, the block interprets Value as a BYTE value, converts it to BOOL, and stores the result in Result.

When EN is FALSE, Result remains unchanged.

A saída ENO passa o estado de EN para o próximo bloco Ladder após a conclusão da operação.

Fluxograma de execução​

BYTE_TO_BOOL - execution flowchart

Exemplos​

The Ladder examples convert VALUE from BYTE to BOOL, store the final value in RESULT, and activate ENO when the block finishes successfully.

BYTE_TO_BOOL Ladder example

BYTE_TO_BOOL Ladder example result

BYTE_TO_BOOL additional Ladder example