Saltar al contenido principal

¿Cómo recupero un proyecto de PLC300 H1 creado con una versión anterior?

Utilice este procedimiento para recuperar un proyecto antiguo de PLC300 H1 cuando el proyecto contenga recursos creados con una versión de soporte de firmware del PLC300 anterior a la 1.76.

La recuperación requiere dos versiones de WPS:

  • WPS 2.00, utilizado para abrir el proyecto antiguo y exportar el recurso.
  • La versión actual de WPS, utilizada para importar la copia de seguridad exportada y actualizar el proyecto.
precaución

Cree una copia del proyecto original antes de comenzar. No realice el procedimiento de recuperación en la única copia disponible del proyecto.

Requisitos​

Antes de empezar, asegúrate de tener:

  • El archivo original del proyecto.
  • WPS 2.00.
  • La versión actual de WPS.
  • El módulo de dispositivo requerido para el recurso PLC300 H1.
  • Permiso para instalar y ejecutar ambas versiones de WPS, si su entorno lo requiere.

Exportar el recurso desde WPS 2.00​

  1. Abra el proyecto antiguo en WPS 2.00.
  2. Seleccione la versión de firmware más reciente compatible con la ruta de recuperación heredada. Para el PLC300 H1, seleccione PLC300 v1.76 cuando se le solicite.
  3. Confirme la selección del firmware, incluso si es la misma versión que muestra actualmente el proyecto.
  4. Compila el recurso antes de exportarlo.
  5. Abrir File > Export > Configuration.
  6. Siga el asistente y exporte la configuración como un archivo .bkp.

Importar la copia de seguridad a la versión actual de WPS.​

  1. Abra la versión actual de WPS.
  2. Abrir File > Import > Configuration.
  3. Seleccione el archivo .bkp exportado desde WPS 2.00.
  4. Siga el asistente hasta que se complete la importación.

Actualice la configuración de CANopen​

Tras importar la copia de seguridad, abra el archivo de configuración CANopen en la configuración del recurso.

Seleccione la versión de firmware utilizada durante el procedimiento de exportación, por ejemplo PLC300 v1.76 para el PLC300 H1. Este paso es necesario porque la configuración importada podría seguir haciendo referencia a la versión anterior del firmware del PLC.

Exportar el recurso recuperado​

Tras confirmar la configuración en la versión actual de WPS:

  1. Compila el recurso.
  2. Abrir File > Export > Configuration.
  3. Exporte un nuevo archivo .bkp.
  4. Almacene la copia de seguridad recuperada por separado del proyecto original y de la copia de seguridad intermedia exportada por WPS 2.00.

Resultado esperado​

El recurso PLC300 H1 se importa a la versión actual de WPS, la configuración CANopen hace referencia a la versión de firmware correcta y hay una nueva copia de seguridad .bkp disponible para uso futuro.