Saltar al contenido principal

¿Cómo instalo un dispositivo WEG en WPS?

Instale el módulo del dispositivo cuando este no esté disponible en WPS, cuando falte un producto recién lanzado en la lista de recursos o cuando WPS requiera un módulo más reciente para comunicarse con un dispositivo.

El siguiente procedimiento instala el módulo desde el gestor de plugins de WPS.

Antes de empezar​

Asegúrese de que WPS esté cerrado en todas las demás sesiones y de que su usuario de Windows tenga permiso para instalar componentes de software.

Si el dispositivo se ha lanzado recientemente, busque actualizaciones después de instalar el módulo. Esto ayuda a mantener la compatibilidad del módulo con versiones de firmware más recientes.

Abre el administrador de plugins​

En WPS, abra Tools > Plugins.

Abra la pestaña Available Plugins. WPS muestra una lista de los módulos de dispositivo que se pueden instalar.

Utilice el campo de búsqueda para encontrar el dispositivo por su nombre, seleccione el módulo requerido y haga clic en Install.

Seleccionar módulo de dispositivo

consejo

Realice la búsqueda por familia de dispositivos o nombre de modelo cuando la lista contenga muchos módulos.

Seleccione el módulo correcto.​

La mayoría de los dispositivos tienen un módulo principal cuyo nombre termina en Extension, por ejemplo CFW320 Extension.

Algunos dispositivos requieren dos módulos: el módulo principal que termina en Extension y un módulo adicional que termina en FXDialogs; por ejemplo, CFW100 Extension y CFW100 FXDialogs. Cuando ambos módulos estén disponibles para el mismo dispositivo, selecciónelos antes de hacer clic en Install.

Seleccione ambos módulos del dispositivo.

Finalizar el asistente de instalación​

Siga el asistente de instalación hasta que se complete la instalación del módulo.

Asistente de instalación

Reinicia WPS cuando se te solicite.

Reiniciar WPS

Una vez que WPS se reinicia, el dispositivo está disponible al crear un recurso y al configurar la comunicación.

Dispositivo disponible tras reiniciar

Buscar actualizaciones​

Tras instalar un módulo de dispositivo, ejecute la comprobación de actualizaciones en WPS. Esto reduce los problemas de compatibilidad con versiones de firmware y módulos de dispositivo más recientes.

Para conocer el procedimiento detallado de actualización, consulte Buscar actualizaciones.

Para conocer el procedimiento detallado para crear un recurso, consulte Creación de un recurso.

Resultado esperado​

El dispositivo aparece en el flujo de trabajo de creación de recursos y está disponible para la configuración de la comunicación en WPS.

Si el dispositivo sigue sin aparecer, confirme que se ha seleccionado el módulo correcto, reinicie WPS y compruebe si WPS tiene acceso a la fuente de actualizaciones utilizada por su instalación.