Saltar al contenido principal

WORD_TO_BYTE

El bloque WORD_TO_BYTE convierte un valor WORD en BYTE.

Representación en Ladder​

WORD_TO_BYTE - Ladder

Estructura de bloques​

Tipo de variableNombreTipo de datosDescripción
VAR_INPUTENBOOLHabilita el bloque.
VAR_INPUTValueWORD / UINT / INTValor WORD.
VAR_OUTPUTENOBOOLIndica que la operación finalizó.
VAR_OUTPUTResultBYTE / USINT / SINTValor BYTE.

Operation​

When EN is TRUE, the block interprets Value as a WORD value, converts it to BYTE, and stores the result in Result.

When EN is FALSE, Result remains unchanged.

La salida ENO pasa el estado de EN al siguiente bloque Ladder después de que finaliza la operación.

Conversion Behavior

Only the eight least significant bits are considered in the result.

Diagrama de flujo de ejecución​

WORD_TO_BYTE - execution flowchart

Ejemplos​

The Ladder examples convert VALUE from WORD to BYTE, store the final value in RESULT, and activate ENO when the block finishes successfully.

WORD_TO_BYTE Ladder example

WORD_TO_BYTE Ladder example result

WORD_TO_BYTE additional Ladder example