Saltar al contenido principal

TP

El bloque TP es un temporizador de impulsos. Cuando detecta que la entrada está energizada, activa la salida durante el tiempo configurado en PT.

Representación en Ladder​

Representación en Ladder TP

Tabla de variables​

Tipo de variableNombreTipo de datosDescripción
VAR_INPUTINBOOLHabilita el bloque.
VAR_INPUTPTWORD UINT DWORD UDINTTiempo durante el cual la salida permanece habilitada.
VAR_INPUTTIMEBASEWORDBase de tiempo para PT y ET.
VAR_OUTPUTQBOOLSalida del bloque.
VAR_OUTPUTETWORD UINT DWORD UDINTTiempo transcurrido del contador.
VARTP_INST_0TPInstancia utilizada para acceder al bloque.
Tipos de datos de Timer y base de tiempo
  1. En los dispositivos CFW100 y CFW300, PT y ET solo pueden utilizar WORD o UINT.
  2. Algunos dispositivos permiten utilizar parámetros de usuario en PT y ET; configure dichos parámetros con un tipo de datos compatible antes de utilizarlos.
  3. Los valores válidos de TIMEBASE pueden variar según el dispositivo.

Operación​

En el flanco de subida de IN, Q pasa a ser TRUE, comienza el conteo y ET se incrementa según TIMEBASE. Cuando ET es igual a PT, Q pasa a ser FALSE hasta que IN vuelve a ser TRUE.

Si IN ya es TRUE en ese momento, no ocurre nada. En el siguiente flanco de subida de IN, ET se restablece automáticamente.

Compatibilidad​

EquipoVersión
PLC3001.50 o posterior.
SCA062.00 o posterior.

Diagrama de flujo de ejecución​

Diagrama de flujo de ejecución de TP

Diagrama de tiempos​

Diagrama de tiempos de TP

Ejemplos​

Ejemplo de Ladder de TP

El ejemplo de Ladder) activa DO1 durante seis segundos en cada transición positiva de DI1.