Saltar al contenido principal

RAD_TO_DEG

El bloque RAD_TO_DEG convierte un valor RAD en DEG.

Representación en Ladder​

RAD_TO_DEG - Ladder

Estructura de bloques​

Tipo de variableNombreTipo de datosDescripción
VAR_INPUTENBOOLHabilita el bloque.
VAR_INPUTValueREALRadian value.
VAR_OUTPUTENOBOOLIndica que la operación finalizó.
VAR_OUTPUTResultREALDegree value.

Operation​

When EN is TRUE, the block interprets Value as a value in radians, converts it to degrees, and stores the result in Result.

When EN is FALSE, Result remains unchanged.

La salida ENO pasa el estado de EN al siguiente bloque Ladder después de que finaliza la operación.

Diagrama de flujo de ejecución​

RAD_TO_DEG - execution flowchart

Ejemplos​

The Ladder examples convert VALUE from radians to degrees, store the final value in RESULT, and activate ENO when the block finishes successfully.

RAD_TO_DEG Ladder example

RAD_TO_DEG Ladder example result