Saltar al contenido principal

IMMEDIATECOIL

IMMEDIATECOIL es un bloque lógico utilizado para asignar valores a salidas digitales estándar de forma inmediata.

Representación en Ladder​

Representación en Ladder de IMMEDIATECOIL

Estructura de bloques​

Tipo de variableNombreTipo de datosDescripción
VAR_OUTPUTO1BOOLSalida del registro.

Compatibilidad​

EquipoVersión
PLC3001.20 o posterior
SCA062.00 o posterior

Operación​

Este bloque transfiere el valor de A a la salida digital asignada a O1. A diferencia de la bobina directa, no espera al final del ciclo de escaneo para actualizar el valor de salida; la actualización se produce en el mismo momento en que se activa el bloque.

Solo salidas digitales estándar

Este bloque solo funciona con las salidas digitales estándar del producto.

Diagrama Logic​

Diagrama lógico de IMMEDIATECOIL

Diagrama de flujo de ejecución​

Diagrama de flujo de ejecución de IMMEDIATECOIL

Ejemplos​

Ejemplo de Ladder IMMEDIATECOIL

En este ejemplo, el zumbador interno se activa inmediatamente al detectarse una interrupción en la alimentación del bus de la red CANopen. El zumbador permanece activo hasta que se restablece la alimentación.